Automatisierte Grenz-
kontrolle an Flughäfen
Smart und effizient mit drylin® E
Das EU-Parlament hat im Rahmen der Smart Borders Initiative die Einführung des gemeinsamen biometrischen Entry-/Exit-Systems, kurz EES, zur Registrierung aller Reisenden aus Drittstaaten beschlossen. Die Firma Smart Kiosk Italy Srl hat dafür eine Anwendung erfunden und diese mit einem komplexen Softwaresystem ausgestattet, das es ermöglicht, ein 2D-3D-Kamerasystem, sowie ein Anti-Spoofing-Kamerasystem so zu justieren, dass es sich entlang einer vertikalen Achse bewegt. Dadurch können die Gesichter der Passagiere je nach ihrer Körpergröße selektiv auf einer Achse von 900 cm erfasst werden - das entspricht einer Höhe von 120 bis 210 cm.

Durch diese präzise Erfassung wird jeder Passagier optimal erfasst und seine visuellen Merkmale können aufgezeichnet werden. Dieses System erleichtert die Sicherheitskontrollen an Flughäfen erheblich, da die Aufnahme dieser Merkmale später verwendet werden kann, um geplante Sicherheitsverfahren zu vereinfachen und zu beschleunigen. Die Anwendung ist für große internationale Flughäfen in Europa vorgesehen.

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: Zuverlässige Linearachsen für die vertikale Bewegung.
  • Anforderungen: Für die Anwendung werden Bauteile benötigt die präzise sind und eine reibungslose Bewegung ermöglichen. Zudem sollten die Achsen geräuscharm und zuverlässig bei längerem Gebrauch arbeiten und wartungsfrei sein.
  • Branche: Automatentechnik, Roboter
  • Erfolg für den Kunden: Dank hochwertiger igus® Produkte läuft das System präzise und reibungslos, auch bei längerem Gebrauch. Die Effizienz der Anlage wurde gesteigert und die Wartungsanforderungen reduziert. Das Projekt war erfolgreich, was zu höherer Kundenzufriedenheit und verbesserte Betriebsleistung führte.
Weitere Anwendungsbeispiele
Anwendungsbeispiel Antriebstechnik

Eingesetzte Produkte

Zahnriemenachse konfigurieren

Sie suchen noch das passendes Linearmodul? Jetzt Wunschprodukt konfigurieren.

Problem

Um die Herausforderungen in der Flughafenumgebung zu bewältigen, musste das System verschiedene Probleme lösen. Dazu gehörte die Schaffung optimaler Lichtverhältnisse für die Gesichtserkennung mithilfe eines integrierten LED-Beleuchtungssystems und Helligkeitssensors.

Ein weiteres Problem bestand darin, die Positionierung von Monitoren, 10" / 2D- und 3D-Kameras, präzise auf Augenhöhe der Passagiere sicherzustellen. Dies wird durch die unterschiedliche Körpergröße der Passagiere erschwert. Das System muss in der Lage sein diese sekundenschnell auszugleichen. Zudem muss verhindert werden, dass Spoofing betrieben wird (Täuschungsmethoden, um Identität zu klauen).

Die Lösung bestand darin, igus Produkte einzusetzen, um eine zuverlässige Gesichtserkennung unabhängig von wechselnden Lichtverhältnissen und variierenden Körpergrößen sicherzustellen.

Lösung

Ein integriertes LED-Beleuchtungssystem mit einem Helligkeitssensor wird verwendet, um optimale Lichtverhältnisse für die korrekte Erkennung von Gesichtsmerkmalen zu gewährleisten. Zusätzlich wurde ein System entwickelt, das es ermöglicht, die Bewegung des Monitors 10" /2D- und 3D-Kameras, mithilfe von igus Produkten schnell und präzise auf Augenhöhe der Passagiere zu positionieren. Dabei verfahren die Geräte auf einer vertikalen Achse und positionieren sich immer auf Augenhöhe des Passagiers. Gleichzeitig wurde ein Anti-Spoofing-Kamerasystem entwickelt, dass Identitätsklau vorbeugen soll.

Die hochwertigen igus® Produkte tragen dazu bei, dass das System unabhängig von den unterschiedlichen Lichtverhältnissen und Körpergrößen der Passagiere eine zuverlässige Gesichtserkennung gewährleistet. Durch die automatisierte Kontrolle wird zudem Zeit und Personal gespart.

Weitere Impressionen


Weitere Anwendungsbeispiele


Antriebstechnik Online Shop

Antriebstechnik Shop Fertige Linearmodule in gängigen Standardgrößen direkt online bestellen.
Zum Online Shop

Antriebstechnik Konfigurator

Antriebstechnik Konfigurator Noch nicht das richtige Produkt dabei gewesen? Konfigurieren Sie sich Ihre eigene Lineareinheit.
Zum Konfigurator

Whitepaper herunterladen

Whitepaper Antriebstechnik Spindelantrieb oder doch Zahnriemen? So finden Sie das passende Linearmodul
Whitepaper herunterladen

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Donnerstag von 8 - 17 Uhr.
Freitags von 8 - 16.30 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igutex", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH