New Automotive Interior


Mit der Entwicklung von Elektrofahrzeugen und der Digitalisierung des Autos im Allgemeinen, steigt auch der Bedarf Displaylösungen in der Automobilbranche. Nicht jedes digitale Feature kann über ein drahtloses Netzwerk übermittelt werden, wodurch vieles mittels Leitungen miteinander verbunden wird. Die angeschlossenen Displays müssen dabei auch gewisse Entfernungen zurücklegen, wo dann die leise, kleine, vibrationsarme, langlebige und wartungsfreie Energieführungskette benötigt wird.
Ein wunderbares Beispiel zeigt dieses Anwendungsbeispiel


Firma: Yanfeng automotive interior
Ansprechpartner: Herr Tao Chen
Land: China

Herausforderung

Folgende Parameter mussten in Betracht gezogen werden um die Mittelkonsole schwerelos wirken zu lassen.
1)Verfahrweg: 1200mm.
2) Bauraum 20 mm in der Höhe und 80 mm in der Breite.
3) Geräuschpegel nicht mehr als 40dB(A).
4) Dabei muss die Kette folgende Anforderungen erfüllen:
  • 30000x störungsfrei über die komplette Länge von 1200mm verfahren
  • Standardbauteile um die Kosten niedrig zu halten

Lösung

In Zusammenarbeit mit dem Kunden entschied man sich für:
  •  08.10.025.0 in der Länge von 800mm welche durch die mittige Einspeisung den Verfahrweg von1200mm komplett abdeckt.
  • Die Kette ist auf der Seite liegend montiert um den Bauraum einzuhalten.
  • Die Aluminiumführung hält die Kette in ihrem minimalen Biegeradius von 25mm.
  • Die Kette ist ein standard Lagerartikel, was die Kosten für den Kunden nochmal reduzierte, da keine Sonderkette entwickelt werden musste.


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igutex", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH