Produkte aus Plastik sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Ihnen haftet jedoch häufig ein negatives Image an, denn Plastik wird im öffentlichen Leben oft erst einmal mit Müll in Verbindung gebracht. Wir denken an Softgetränkeflaschen und Tüten, die aus Müllbergen herausragen oder sich an Stränden ansammeln. Dass beim Konsum von Endverbraucherprodukten die Verwendung von Plastik bewusster sein muss und sicherlich an etlichen Stellen eingeschränkt werden kann, z.B. beim Kauf von frischem Obst und Gemüse, steht außer Frage. Doch was ist mit industriellen Kunststoffen? Wie wichtig sind sie dort?
Funktionelle Bauteile aus Kunststoff spielen in der Industrie eine immer größer werdende Rolle. Der Werkstoff bietet viele Möglichkeiten, die Metalle nicht oder nicht im selben Umfang haben. Kunststoffe von igus, sowohl im Lager- als auch im Energiekettenbereich, haben durch diese und ihre reibungsoptimierten Eigenschaften eine besonders lange und auch berechenbare Lebensdauer. So läuft eine igus Kunststoff-Energiekette mit einem Verfahrweg von 615 m seit zehn Jahren ohne Ausfall in einem tschechischen Braunkohlewerk.
Aber jede Energiekette erreicht irgendwann das Ende ihrer Einsatzdauer. Und wird von den Benutzern bislang im Industriemüll entsorgt, bestenfalls. Da ein klassisches sortenreines Recycling sehr aufwendig ist, ist fraglich, dass hier wiederverwertbares Granulat gewonnen werden kann. Wenn es um das Lebensende von Kunststoffen in der Industrie geht, haben diese daher oft keine bessere Umweltbilanz als solche in Privathaushalten.
Lassen Sie Ihre Schlepp- oder Energieketten, egal von welchem Hersteller, im igus chainge Recycling Programm verarbeiten.
Sie können uns Ihre ausgedienten Schlepp- und Energieketten schicken, statt sie einfach mit anderen Produkten in den Industriemüll zu entsorgen. Der Clou dabei: Wir nehmen alle Energieketten an, auch von anderen Herstellern. Bei uns vor Ort wird sortenrein getrennt und das Material geschreddert. Das Granulat der Wettbewerbsketten geben wir sortenrein an Circular Economy Börsen ab. Das Rezyklat der igus Ketten nutzen wir für den Spritzguss neuer Produkte. Ihr Engagement vergüten wir mit einem igus Gutschein, der sich nach dem Gewicht der eingesendeten Ketten bemisst.
Befreien Sie die Energiekette von grobem Schmutz, z.B. per Luftdruckreinigung.
Wiegen Sie die Energiekette.
Füllen Sie das Formular aus, um mit uns in Kontakt zu treten.
Verpacken Sie die Energiekette und schicken Sie sie ausreichend frankiert zu uns.
Empfängeradresse:
igus GmbH
Chainge Recycling Programm
Spicher Straße 1a
51147 Köln
Sie erhalten einen Voucher, den Sie für neue igus Produkte verwenden können. Aktuell wird ein Kilogramm mit 47 Cent von uns vergütet.
Beispielrechnung für eine Auszahlung als igus Voucher: 50 kg x 0,47 € = 23,50 € Auszahlung
"Machen Sie mit Ihrem Unternehmen mit beim Recycling von Industrie-Komponenten und geben Sie Ihre Energieketten in die Wiederverwertung."
Mehr über Nachhaltigkeit bei igus, die ISO Norm 14001 und Umweltprojekte, die wir unterstützen.
Unterschiedlichste Einbauräume und Umgebungen. Große Produktauswahl - Sie finden sofort die passende Lösung. Mit 36 Monaten Garantie.
Mit zwei bis sechs Angaben erhalten Sie eine Aussage über die voraussichtlich zu erwartende Lebensdauer der e-kette für gleitende und freitragende Anwendungen.