Portale
- Bausätze mit definierten Hublängen in 24 Stunden
- Kundenindividuelle Portale
- Eco Portale für Einsteiger
Die Produktion der Nahrungsmittel wird zu einer stetig wachsenden Herausforderung. Bei aktuell 7,6 Milliarden Menschen auf der Erde und einem jährlichen Wachstum um mehr als 80 Millionen Menschen ist dies nicht verwunderlich. Hinzu kommt noch, dass es über die Hälfte der weltweit wachsenden Weltbevölkerung in Großstädte zieht – und jeder muss mit Nahrung in Form von Obst, Gemüse oder Salat versorgt werden. Daraus ergeben sich Mega-Citys und immer größere Metropolen. Gleichzeitig entstehen aber auch Fragen nach der zukünftigen Produktion von Nahrungsmitteln, weil die Nahrungsmittelproduktion - realistisch gesehen - weder zeitgemäß noch zukunftsfähig ist. Großstädte wie beispielsweise New York sind nun mehr in der Pflicht, sich selbstständiger zu versorgen und ressourcenschonender zu agieren und zu wirtschaften. An dieser Stelle kommt das Vertical Farming, auch Indoor-Farming genannt, ins Spiel. Darunter wird die Landwirtschaft auf vertikaler Ebene in geschlossenen Räumen verstanden. Der geringe verfügbare Platz im urbanen Raum wird dahingehend genutzt, um den größtmöglichen wirtschaftlichen Nutzen zu generieren.
Herkömmliche Ackerflächen sind in Ballungsräumen rar gesät und konventionelle Landwirtschaft ist nur eingeschränkt möglich. Die Zukunft gehört dem direkten Anbau in Städten. Hierdurch können hohe Transportkosten und CO²-Emissionen vermieden werden. Die in der vertikalen Landwirtschaft eingesetzten Maschinen arbeiten in einem höchstsensiblen Umfeld. Daher sind die Anforderungen an die verbauten Komponenten an Vertical Farms groß. igus sorgt mit seinem großen Produktportfolio für absolute Wartungsfreiheit und einen störungsfreien Betriebsablauf. Durch absolute Schmiermittelfreiheit, FDA-Konformität und höchste Hygieneansprüche, wird eine Kontamination von Pflanzen, Gemüse, Salat und Obst verhindert. Zudem bestechen die igus Produkte durch Korrosions- und Wartungsfreiheit sowie Schmutzresistenz. Unsere Low Cost Automation Systeme ermöglichen das ganze Jahr ein kostengünstiges vertikales Farmen; einhergehend mit einem schnellen Return on Investment.
Jetzt Projektanfrage stellen oder Besuch vor Ort vereinbaren!
Blick in das Testlabor für Energieketten
drylin Testlabor mit 500 Versuchen pro Jahr
Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.Samstag von 8 - 12 Uhr.
Rund um die Uhr.