Portali
- Kit di montaggio con lunghezze di corsa definite in 24 ore
- Portali personalizzati
- Portali Eco per principianti
Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.
La produzione di alimenti diventa sempre più impegnativa. E non c'è da stupirsi, considerando che attualmente sulla terra ci sono 7,6 miliardi di persone, con un tasso di crescita annuale di oltre 80 milioni di persone. Inoltre, più della metà della popolazione mondiale in crescita è attirata dalle grandi città - e tutti devono essere riforniti con cibi, come frutta e verdura. Questo comporta lo sviluppo di megalopoli e città metropolitane ancora più grandi. Al contempo, tuttavia, emergono questioni relative alla futura produzione di alimenti, poiché la produzione di cibo - da un punto di vista realistico - non è né moderna né sostenibile. Ora città metropolitane come New York devono produrre sempre di più per se stesse, agendo in modo da risparmiare le risorse e facendo economia. In questo contesto entra in gioco il vertical farming (coltivazione verticale), chiamata anche indoor farming (coltivazione indoor). Con questo termine si fa riferimento a un'agricoltura verticale in spazi chiusi. Il poco spazio disponibile nelle regioni urbane viene utilizzato per generare il maggior valore economico possibile.
Le consuete zone riservate all'agricoltura sono rare nelle aree urbane congestionate e coltivare in modo tradizionale è possibile solo in maniera limitata. Il futuro è la coltivazione diretta all'interno delle città. In questo modo si possono evitare elevati costi di trasporto ed emissioni di CO². Le macchine utilizzate nel vertical farming lavorano in un ambiente altamente sensibile. Pertanto i requisiti dei componenti installati nelle vertical farm sono elevati. Con la sua ampia gamma di prodotti esenti da manutenzione, igus garantisce un funzionamento affidabile. Facendo a meno dei lubrificanti, garantendo la conformità FDA e i più alti standard igienici, piante, ortaggi, insalata e frutta non vengono contaminati. Inoltre, i prodotti igus sono esenti da corrosione e manutenzione e resistenti allo sporco. I nostri sistemi di automazione a basso costo consentono di coltivare in modo economico per tutto l'anno, oltre a un rapido return on investment.
Una veduta del laboratorio di prova igus per catene portacavi
Laboratorio di prova drylin con 500 test all'anno.