Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

CH(DE)

Laufruhige und kompakte Linearlager für Schubladen in ausfahrbarer Wohninsel

Der preisgekrönte elegante Multifunktionskubus "SQR" vertraut auf drylin Lagertechnik

Eine kleine Wohnung und eine fehlende Küche, so lebte Daniel Pracht Ende 2016. Daher entwickelte der damalige angehende Schreinermeister eine für sich praktische quadratische Lösung: den SQR. Ein Multifunktionskubus mit einem ausfahrbaren Induktionsfeld mit dem Man(n) nicht nur kochen, sondern auch auf kompakten Raum wohnen, arbeiten und leben kann. Um viel Stauraum zu schaffen, griff der Erfinder auf die kompakten und schmiermittelfreien drylin Linearführungen von igus zurück. Die sichere Führung der sich im Kubus bewegenden Leitungen übernehmen unsere Energieketten. Mit seiner Erfindung gewann er den Red Dot Design und den German Design Award.

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: drylin WSQ Linearlager, Energieketten der Serie E2.10 und E2.15
  • Anforderungen: Um im verstellbaren Möbelstück "SQR" möglichst viel Stauraum zu schaffen, wurden kompakte Führungen für die Schubladen gesucht, die auch zum schlichten und eleganten Design passten. Außerdem sollten die sich in Bewegung befindlichen Leitungen zur Energieversorgung des SQRs sicher geführt werden.
  • Branche: Furniture / Industrial Design
  • Erfolg für den Kunden: Die Laufruhe und das Design der drylin WSQ Linearlager konnten den Erfinder überzeugen. Sie sind verschleißfest und langlebig sowie schmiermittelfrei und somit resistent gegenüber Staub und Schmutz. Außerdem nehmen sie weniger Bauraum ein als normale Rollenführungen.
Alle Produkte für den Möbelbau entdecken
Möbelstück SQR Der Kubus "SQR" integriert Arbeitsplatte und Esstisch mit einem ausfahrbaren Induktionsherd. drylin Linearführungen kommen in den Schubladen zum Einsatz und Miniatur-Energieketten zur Leitungsführung.

Problem

Im hessischen Oberzent führt Daniel Pracht bereits in der dritten Generation das Unternehmen seines Vaters und Großvaters weiter. 22 Mitarbeiter gehören heute zu dem Familienbetrieb und es werden immer mehr.
In seinen eigenen vier Wänden entstand die Idee für ein neues Möbelstück, das den Esstisch mit einer mobilen Kochinselt vereint. Denn in der eher kleinen Wohnung des jungen Erfinders gab es zwar eine Küche, jedoch keine Herdplatten, um auch warme Mahlzeiten frisch zubereiten zu können. Das Ziel war es, eine optisch elegante Lösung für kompakte Wohnungen zu schaffen. Und nicht nur auf dem Land wie in Oberzent, sondern vor allem in den Städten finden Leben, Arbeiten und Essen auf immer weniger Quadratmetern statt. So wachsen Wohnraum und Küche mehr ineinander. Daher sind vor allem auch funktionale Möbel mit viel Stauraum gefragt.
Und so entwickelte Daniel Pracht im Familienbetrieb sein Meisterstück, den SQR (aus dem Englischen für „square“ = Quadrat). Das SQR ist eine 132 cm x 132 cm quadratische sowie höhenverstellbare und ausfahrbare Wohninsel. Zusammengefahren lässt sie sich als Tisch oder Bar nutzen, ausgefahren als Küche mit Induktionsherd. Geräteanschlüsse sowie Schubladenstauräume, die sich lautlos in den Kubus schieben lassen, verbergen sich unter der Arbeitsplatte. Die platzsparende Technik schafft so neue Kapazitäten in der Wohnraumgestaltung.
Aber bevor das Konzept in die Tat umgesetzt werden konnte, mussten noch die Details geklärt werden. Um möglichst viel Stauraum im SQR zu schaffen, suchte Daniel Pracht die passenden Führungen für seine Schubladen. Da normale Rollenführungen zu viel Bauraum einnahmen und auch nicht die Anforderungen an ein schlichtes und elegantes Design erfüllten, ging der damals angehende Schreinermeister auf die Suche nach einer alternativen Lösung.
Ebenfalls eine Herausforderung bestand in der Leitungsführung. Denn durch das regelmäßige Hoch- und Runterfahren (die integrierte Höhenverstellung ermöglicht eine Höhenanpassung zwischen 76-116 cm) sowie das Ausfahren der Herdplatten befinden sich die Leitungen zur Energieversorgung des SQRs in der Bewegung. Um die Leitungen vor einem Korkenziehereffekt zu schützen, müssen sie sicher bewegt werden.

Lösung

Klassisch über das Internet wurde Pracht bei unseren drylin Linearführungen fündig, wobei sowohl die Laufruhe als auch das Design laut dem Erfinder überzeugen konnten. Nicht nur die Funktionalität - das verschleißfeste und langlebige Öffnen und Schließen der Schubladen - auch die Verarbeitung der Schienen waren ein ausschlaggebendes Kriterium bei der Wahl des drylin WSQ Linearsystems.
In den fünf Schubladen befinden sich jeweils zwei der Führungen. Für den ruhigen Lauf sorgen Linearlagerfolien aus dem Hochleistungskunststoff iglidur J200. Dieser passt mit seiner anthrazit Farbe nicht nur optisch besonders gut zur Aluminiumschiene, sondern ist, dank des Einsatzes von Festschmierstoffen, schmiermittel- und wartungsfrei. Schmutz und Staub können am Lager nicht anhaften und es ist sehr verschleißfest. Die Führungen und Lager sind problemlos auch mit Haushaltschemikalien zu reinigen. Also eine rundum hygienische Lösung für die Kochinsel bei dem Kontakt mit Lebensmitteln. Die Lager bewegen die Schubladen sehr sanft und vor allem auch sehr leise. Kein Ruckeln, kein Vibrieren, keine Geräusche - das Verstellen fühlt sich wertig an und überzeugt. Auch die flexible Einstellung des SQR auf die ergonomisch beste Arbeits- und Sitzhöhe klappt problemlos.
Um die Leitungen vor einem Korkenziehereffekt zu schützen, griff der Erfinder auf unsere Energieführungen zurück. Die eingesetzten Energieketten der Serie E2.10 und E2.15 sehr sind sehr kompakt und eignen sich selbst für kleinste Biegeradien: optimal für den geringen Einbauraum im SQR. Die Energieketten sind einfach zu montieren und zu befüllen. Eine integrierte Bremse in den Kettengliedern sorgt für einen leisen Lauf. Insgesamt vier Energieketten benötigt der SQR – jeweils zwei zur Höhenverstellung und zwei zum seitlichen Ausfahren der Herdplatten.
Das Konzept überzeugte nicht nur den Erfinder selbst, sondern brachte ihm an seiner Schule den Design-Preis ein. Später kamen der Red Dot Design Award und der German Design Award hinzu. Durch die steigende Aufmerksamkeit an seinem Möbel meldete er einen Gebrauchsmusterschutz an, sicherte sich den Markennamen „SQR“ und gründet mit BODI e.K. als eingetragener Kaufmann einen neuen Vertriebskanal für sein besonderes Möbelstück.

Möbelstück SQR Die fünf Schubladen des SQR sind mit laufruhigen drylin Linearführungen von igus ausgestattet. Zwei unter dem Induktionsherd und drei auf der gegenüberliegenden Seite sorgen für ausreichend Stauraum.
Möbelstück SQR Das Linearlager aus dem Hochleistungspolymer iglidur J200 sorgt für einen leisen und schmiermittelfreien Lauf. Ein besonderer Vorteil: kein Staub und Schmutz kann am Lager anhaften.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Donnerstag von 8 - 17 Uhr.
Freitags von 8 - 16.30 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igutex", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH