Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.

CH(IT)

Movimenti sicuri, manutenzione ridotta: sistemi di alimentazione e cuscinetti per parchi di divertimento

Che si tratti di un giro a ritmo sostenuto sulla giostra verticale, di una corsa sulle montagne russe o di un viaggio terrorizzante su un treno fantasma, la tecnologia utilizzata è soggetta a standard di sicurezza molto elevati e quindi richiede requisiti rigorosi per tutti i componenti installati. I nostri sistemi per catene portacavi ed i nostri cuscinetti sono ideali: assolutamente affidabili grazie a una durata d'esercizio prevedibile e duratura, con manutenzione ridotta e sono robusti e silenziosi. Non abbiamo alcun minimo d'ordine e se fosse necessario, per esempio, personalizzare le attrazioni a tema con decorazioni e animatroniche, le parti speciali realizzate in polimeri ad alte prestazioni tramite stampa 3D possiedono caratteristiche analoghe e possono essere configurate e ordinate online con pochi clic.
Navicella della ruota panoramica

Ruote panoramiche

I nostri cuscinetti per impieghi gravosi igutex esenti da manutenzione rappresentano la scelta ideale per la sospensione delle navicelle delle ruote panoramiche. Caratterizzati da un robusto tessuto in fibra di vetro e da uno strato interno ottimizzato per lo scorrimento, sono i nostri specialisti per i carichi elevati. Per i meccanismi delle porte delle navicelle, consigliamo i cuscinetti a strisciamento iglidur J, gli azionamenti lineari drylin ZLW e le  catene portacavi della serie E2.1.
Tecnologia di intrattenimento animatronica

Elevatori verticali

Le giostre acquatiche e le montagne russe sono spesso dotate di ascensori verticali per il trasporto dei vagoncini. Le catene portacavi della serie E4.1, come ad esempio la E4.56 sono utilizzate per alimentare l'ascensore, insieme al canale di guida flizz montato in verticale ed ai relativi cavi chainflex.
Se l'intero ascensore o parte del binario di uno scambio ruota, è necessario guidare i cavi nel movimento rotatorio. I nostri sistemi RBR sono adatti per queste applicazioni, dal momento che consentono una guida ininterrotta dei cavi fino a 600 gradi di rotazione.

Linea arancione

10 consigli di progettazione per la vostra applicazione rotatoria


Se decidi di optare per la progettazione in proprio, in questo white paper gratuito troverai informazioni preziose sulla scelta del giusto canale di guida per i movimenti rotatori. Un aiuto che ti permetterà di evitare errori che riducono la durata d'esercizio del tuo sistema o che potrebbero causare fermi macchina.

 
Download white paper gratuito
White paper rbr
Linea arancione

Storia di successo

Catena portacavi con movimento rotataorio nella giostra acquatica PowerSplash

Con una velocità di 100 km/h e un dislivello di 45 metri, l'ottovolante "Power Splash" sfreccia nell'acqua del parco divertimenti di Walibi, in Belgio. Per garantire che i passeggeri possano salire e scendere in tutta sicurezza, gli sviluppatori della giostra acquatica dell'azienda Mack Rides hanno installato un interruttore rotante, che impone particolari requisiti al sistema di alimentazione. igus ha fornito la soluzione giusta: un sistema di alimentazione modulare rotante, costituito da una doppia catena portacavi montata sul lato in una guida.
Vai al caso applicativo

Attrazione in verticale con catena portacavi

Attrazioni in verticale

Nel caso di attrazioni in verticale, i cavi dei motori e dell'illuminazione devono essere guidati verso l'alto per garantire un divertimento senza limiti. Tutto ciò diventa possibile, in sicurezza e senza interruzioni, grazie alle nostre catene portacavi e a un canale di guida adeguato. Come per gli ascensori nelle montagne russe, le catene portacavi della serie E4.1, come la E4.56 e il sistema flizz montato in verticale sono ideali per la guida e la protezione dei cavi chainflex necessari ada limentare il sistema.
Altalena gigante con sistema RBR e vari cuscinetti

Altalene giganti

Sia nelle altalene giganti che nelle classiche altalene a barca, è necessario guidare in sicurezza una grande varietà di fluidi all'interno della gondola. I nostri sistemi RBR antiribaltamento sono ideali per l'uso nelle giostre. I cavi vengono guidati senza interruzioni e non è necessario utilizzare giunti rotanti soggetti a guasti e che richiedono manutenzione. Per il movimento verticale si utilizzano i moduli  SRM-V o PRM-V con i relativi cavi chainflex .

Nei cilindri idraulici che vengono utilizzati per raddrizzare l'altalena e renderla pronta all'uso, sono presenti numerosi punti di installazione per i cuscinetti che sono sottoposti anche a carichi elevati. I nostri cuscinetti in fibra composita realizzati con i materiali igutex TX1, TX2 o TX3, come pure i cuscinetti in iglidur Q3E rappresentano la scelta ideale.

Binario di trasferimento su montagne russe con catena portacavi

Scambi e binari di trasferimento su montagne russe

I grandi impianti di montagne russe sono dotati di binari di trasferimento per spostare i treni nelle posizioni di sosta o manutenzione. Le nostre catene portacavi delle serie E4.1 o E4.Q e i corrispondenti canali di guida e cavi chainflex sono ideali per fornire l'alimentazione su questi sistemi.

Storia di successo

Montagne russe Six Flags con cuscinetti esenti da manutenzione

L'operatore del parco di divertimento Six Flags si affida ai cuscinetti a strisciamento realizzati in materiale iglidur Z, il che in questo caso hanno portato a una significativa riduzione dei costi. Il motivo: durante la stagione è possibile evitare qualsiasi intervento di manutenzione. Con i cuscinetti a strisciamento a secco in plastica ad alte prestazioni, non è necessario controllare i supporti e gli alberi o rilubrificarli. Un altro vantaggio: i cuscinetti consentono un notevole risparmio di peso.
Vai al caso applicativo

Vagoncini per montagne russe e cuscinetti a strisciamento iglidur Z

Vagoncino delle montagne russe

I cuscinetti a strisciamento in materiale iglidur Z sono ideali per il montaggio nelle barre di sicurezza. Questo materiale permette di ottenere la massima durata d'esercizio in condizioni estreme e rappresenta un'ottima scelta anche per i punti di installazione dei cuscinetti sui supporti delle ruote delle montagne russe.
Area di accesso di un impianto di montagne russe con cuscinetti iglidur e igubal

Aree di accesso

I nostri cuscinetti a strisciamento privi di lubrificazione sono utilizzati nelle aree di accesso delle giostre, ad esempio negli sportelli automatici degli armadietti portabagagli, per i quali i cuscinetti iglidur G o iglidur J costituiscono la scelta ideale. I nostri supporti ritti igubal sono impiegati nei cancelli automatici.

Storia di successo

Sistema di alimentazione completamente preassemblato per la salita delle navicelle

Il produttore di ascensori Baasch & Didong GmbH, con sede a Treviri, era alla ricerca di una soluzione che permettesse di spostare in modo affidabile tutti i cavi durante il funzionamento continuativo, con una rotazione di 180 gradi della navicella al momento del sollevamento. Altre esigenze per i componenti: affidabilità assoluta in presenza di radiazioni UV costanti, calore estremo, gelo, pioggia e spruzzi d'acqua. La catena portacavi E4/4 si è rivelata una soluzione efficace per l'uso continuativo. Inoltre, trattandosi di una catena readychain completamente preassemblata, offre la garanzia di un'installazione rapida ed economica e di un facile smontaggio in un momento successivo.
Vai al caso applicativo

Simulatore di automobile

Simulatori

I simulatori possono inclinarsi in qualsiasi direzione e quindi richiedono una guida flessibile dei cavi in tre dimensioni. Per questi usi, offriamo i nostri sistemi per catene portacavi triflex con gli appositi cavi per applicazioni torsionali
Per i cilindri ad azionamento elettrico o idraulico responsabili dell'inclinazione e del ribaltamento dell'attrazione, consigliamo i nostri cuscinetti a strisciamento realizzati con i materiali iglidur QE3, Z o P. Offrono una lunga durata d'esercizio in presenza di carichi elevati e sono economicamente vantaggiosi.



I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® GmbH legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® GmbH o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® GmbH dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® GmbH