Panoramica di materiali usati ed esempi applicativi
Presenti in applicazioni come:Riempitrici circolari con guida a camma
Elementi di sollevamento
Valvole di riempimento
Guida
Struttura di centraggio
Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.
Riempitrici circolari con guida a camma
Elementi di sollevamento
Valvole di riempimento
Guida
Struttura di centraggio
Cuscinetti iglidur® J, cuscinetti linear drylin®, lamine di scorrimento JUM o gruppo di cuscinetti iglidur® H nell'elemento di sollevamento guidato in curva per bottiglie.
Anello guida stelo iglidur® J per movimenti oscillanti nel cuscinetto del pignone.
Cuscinetto lineare drylin® R JUM per il movimento lineare guidato in curva
Cuscinetti iglidur® J o iglidur® X per la guida lineare dell'elemento di centraggio - rulli guidati in curva.
Anello guida stelo iglidur® J o iglidur® H370 per il movimento lineare della valvola di controllo.
This line is used to fold, glue, fill, sterilise and seal milk cartons.
Since the clamping stars in this bottling plant were equipped with polymer bearings, the service life has almost doubled.
Extreme chemical resistance in small lots was decisive for the application of iglidur® X plain bearings in almost all flanged ball valves of the company Pister.
In this application, the iglidur® J plain bearings replace the lubricated ball bearings.
Bearing materials marked by special properties such as low coefficients of friction in dry operation, resistance to chemicals and low humidity absorption in equal measure are best suited for the application in high-tech beverages bottling plants.
The employed liner also compensates for a minor misalignment in the axles. The most important feature is the fat-free and chemical resistant version.
The availability of the application even at above 100°C temperatures was guaranteed by the application of plastic plain bearings made of iglidur® X.
drylin® in a champagne bottle
sealing machine in the filling technology.
High mileage in continuous operation: drylin® T in a filling system in the food industry.
No lubricants in food sector
Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
24h