Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

CH(FR)

Machine de désinfection sans entretien

Technologie linéaire sans graisse et couronnes d'orientation en polymère dans des machines de désinfection

De plus en plus d'ingénieurs font confiance aux paliers lisses polymères sans graisse et sans entretien. Que la tâche soit simple ou complexe, il existe des solutions sur mesure ou sur catalogue pour tout. Ce qu'illustre bien la mise au point d'une machine de désinfection de la société OPTIMA consumer GmbH, part d'une ligne de conditionnement. Les principaux critères pour cette machine ? Résistance aux agents chimiques, faible poids et absence de graisse.

Fiche signalétique

  • Produits requis : guidages sur rail drylin W, douilles linéaires drylin R, couronnes d'orientation en polymère, roulements à billes en polymère
  • exigences : les paliers sont en service comme la machine cinq jours par semaine et doivent avoir une longue durée de vie. Ils doivent fonctionner de manière fiable en présence d'agents chimiques agressifs et être très légers.
  • Secteur : emballage
  • Avantage pour le client : les paliers sans graisse en polymère garantissent une longue durée de vie grâce à leur faible usure et à leur faible frottement. Ils sont légers, résistants à la corrosion et leur jeu est réglable.
Machine de désinfection Vue d'ensemble de la machine de désinfection.

Problème

La société OPTIMA consumer GmbH vend des machines de remplissage, de bouchage et de conditionnement. Cette entreprise présente dans le monde entier propose tous les équipements qui rendent plus simples, plus sûrs et plus économiques le dosage, le remplissage, le conditionnement et le scellage de produits alimentaires, de produits chimiques et de produits de beauté. Il s'agit en règle générale de machines spéciales.
Le constructeur de machines a construit pour un client une machine de désinfection destinée au nettoyage de l'intérieur de bidons. Ces bidons sont remplis de cultures vivantes qui servent d'additifs à des produits alimentaires. Une stérilité absolue doit être garantie lors du remplissage. Après la construction initiale d'une installation pour bouteilles d'une capacité d'un litre et de 250 millilitres, une seconde installation a été mise au point pour le traitement de bidons de cinq litres et de 25 litres.
La machine de désinfection se trouve au début de la ligne de conditionnement qui est utilisée cinq jours par semaine. Un outil de manipulation en est la pièce maîtresse. Les bidons y sont bloqués, levés et tournés de 180 degrés. Ils passent ensuite au-dessus des buses de désinfection, sont aspergés, retournés de nouveau et posés sur un convoyeur. L'agent de désinfection doit alors agir quelques secondes à cet endroit, ce qui est assuré par la cadence avant le remplissage. Deux bidons de 25 litres à la minute sont ainsi traités.
Afin de tuer les bactéries se trouvant éventuellement dans les bidons, il est fait appel à du dioxyde de chlore liquide, extrêmement agressif, pour la désinfection. Les composants doivent donc être extrêmement résistants aux agents chimiques. Mais l'efficacité énergétique a aussi son mot à dire. Le poids total et la fluidité des mouvements du système jouent un grand rôle. Plus l'installation est lourde et plus les mouvements sont lents. Avoir moins de poids à déplacer permet de prendre des moteurs et des entraînements plus petits. Les choses étaient donc claires pour les ingénieurs. Face aux exigences complexes, les paliers sans graisse ne pouvaient être qu'en polymère.
 

Solution

Nos paliers sans graisse en polymère garantissent une longue durée de vie grâce à leur faible usure et à leur faible frottement. Ils sont légers, résistants à la corrosion et leur jeu est réglable. Ils existent également en des matériaux qui permettent un emploi en immersion, à des températures élevées, dans le secteur alimentaire et/ou dans des milieux agressifs.La société OPTIMA consumer GmbH fait elle aussi confiance à ces polymères tribo-optimisés pour les paliers lisses. Introduits sur le marché sous le nom « iglidur », ils font l'objet de recherches et de perfectionnements intensifs depuis 30 ans.
La suspension de toute l'unité de rotation du stérilisateur se compose d'un robuste guidage linéaire drylin W à double rail avec dispositif de blocage manuel pour offrir une force suffisante au maintien en position. L'absence de lubrification rend le système extrêmement peu sensible à la saleté.  Le guidage linéaire est une pièce spéciale qui a été fraisée pour réduire le poids et qui présente des évidements voulus par le client. Un boîtier à jeu ajustable assure le guidage.
Une couronne d'orientation en polymère (PRT) est utilisée en contrepartie du vérin rotatif qui tourne les différents bidons. La particularité de l'ensemble réside dans la bride carrée compacte qui permet un montage direct sur surfaces planes. Un tube de précision en aluminium drylin R très léger sert de contre-appui. Des boîtiers combinés à des traverses support d'axe et à des paliers flottants veillent à ce que le tube ne puisse pas tourner librement. Tous les éléments de glissement sont réalisés en matériau iglidur J résistant aux agents chimiques et à l'usure.
L'ingénieur fait aussi appel au matériau iglidur X pour bon nombre de projets. Ce dernier est extrêmement résistant aux agents chimiques et aux températures jusqu'à 250 degrés Celsius.

« Les paliers en polymères sont éprouvés et ils sont aussi pour nous moins chers à l'achat que des paliers en inox. Et nos clients n'ont pas besoin d'avoir sous la main lubrifiants ou produits de nettoyage coûteux. Sans compter qu'il n'y a plus non plus de cumul au fil du temps des coûts liés à l'enlèvement des produits usés. »

Thomas Franke, Ingénieur chez OPTIMA consumer GmbH, à propos des paliers lisses polymères igus
Guidage linéaire drylin W Le guidage linéaire drylin W a été fabriqué selon les plans du client.
Douilles flottantes drylin R Deux douilles flottantes drylin R combinées à des arbres en aluminium anodisé dur servent d'anti-rotation.
Logement de l'outil rotatif Une couronne d'orientation en polymère (PRT) à raccordement carré est utilisée pour le logement de l'outil rotatif.
Roulements à billes en polymères Des roulements à billes en polymères sont aussi utilisés dans toute une série de machines de conditionnement. Ils sont robustes, ont un fonctionnement fluide et remplacent souvent des paliers métalliques plus chers.


Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® GmbH signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® GmbH