Mon interlocuteur
Sélectionner un site

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

Fonctionnement sans problème et longue durée de vie

Les paliers lisses igus® font leurs preuves sur les parcours accidentés pour VTT

Tous les amateurs de VTT connaissent la société américaine Crank Brothers. Des paliers lisses sans entretien du spécialiste des plastiques en mouvement igus® sont utilisés dans les pédales de ce fabricant. Les tests effectués chez igus® et chez Crank Brothers confirment une durée de vie huit fois plus longue qu'avec d'autres solutions.Il existe autant de types et de structures de vélos qu'il en existe d'utilisations possibles. Pour certains, le vélo est un moyen de transport quotidien. Pour d'autres, il est machine de fitness, véhicule de fonction ou même équipement de loisir. Il y a aussi de grandes différences dans ce dernier segment, du vélo de ville cool au vélo tout terrain dont les composants doivent parfois résister à des chocs importants. C'est dans ceux-ci que sont utilisés les produits de Crank Brothers. Cette entreprise des Etats-Unis fabrique des composants pour VTT, des roues aux pédales en passant par les guidons. L'entreprise, basée en Californie, met au point ses produits en coopération avec des cyclistes professionnels et se distingue par un design innovant combiné à des composants haut de gamme répondant aux exigences les plus hautes des utilisateurs.

Composants haut de gamme et durables en provenance de Cologne

Crank Brothers vient de mettre au point de nouvelles pédales dont l'entreprise fait la publicité en vantant l'utilisation de composants haut de gamme. On trouve parmi ces produits des paliers lisses iglidur® optimisés en termes de frottement et d'usure du spécialiste des plastiques en mouvement igus® de Cologne. Une longue durée de vie et un poids très faible sont des critères important pour le secteur des vélos. De plus, les paliers lisses iglidur® fonctionnent à sec et la saleté ne peut donc y adhérer. Les logements restent donc en bon état même dans les conditions les plus difficiles. « Viennent parfois s'y ajouter de très fortes sollicitations sous forme de chocs sur terrain non stabilisé, auxquelles les paliers doivent résister », explique René Achnitz, responsable de la gamme de paliers lisses iglidur® chez igus®. « Mais ici, nos solutions n'ont aucune difficulté à faire jeu égal avec les propriétés des solutions métalliques. » La légèreté est toutefois au moins aussi importante que le bon fonctionnement des logements, chaque gramme devant être déplacé exigeant un effort supplémentaire de l'utilisateur.

Des résultats de tests en laboratoire convaincants

En 2016, Crank Brothers a remodelé sa gamme entière de pédales. L'entreprise avait déjà réfléchi autrefois à des solutions moins chères. Il s'est toutefois vite avéré que celles-ci ne pourraient pas répondre aux exigences en terme de durée de vie. « Nous avons construit un banc d'essai spécialement pour Crank Brothers dans notre laboratoire de Cologne », se souvient René Achnitz de chez igus®. « Les tests ont montré que les paliers lisses iglidur® avaient une durée de vie huit fois plus longue que celle de la solution conçue à l'origine par le fabricant. » Après ce test, Crank Brothers a aussi procédé à un test dans ses locaux, au cours duquel les paliers lisses ont été testés en conditions réelles en contact avec de la saleté. C'est une durée de vie 74 fois plus longue qui en a résulté. Les résultats de ces tests viennent étayer les critères de qualité très stricts de Crank Brothers et l'engagement de la société à faire appel à des composants de grande qualité pour la dernière génération de pédales, des composants augmentant la durée de vie, la solidité et les performances.
 
igus® dispose d'une longue expérience dans le domaine des deux-roues, déjà illustrée par le fait que les paliers lisses iglidur® résistants à l'usure du dérailleur ont contribué à trois médailles lors des épreuves de VTT des Jeux olympiques d'Athènes en 2004. Les paliers iglidur® étaient aussi présents aux Jeux olympiques de Pékin en 2008, cette fois dans la fourche de suspension du vélo utilisé par Sabine Spitz, qui a remporté la compétition.

Pédales Crank Brothers avec des paliers lisses igus®

En plus des pédales, la société Crank Brothers basée aux Etats-Unis fabrique des composants très variés pour les VTT, des roues aux guidons.

 
Pédales Crank Brothers avec des paliers lisses igus®

Toutes les pédales du catalogue Crank Brothers 2016 sont équipées de paliers lisses iglidur® signés igus®.

 
Pédales Crank Brothers avec des paliers lisses igus®

Les paliers lisses iglidur® impressionnent par leur excellent fonctionnement et leur longue durée de vie même dans des conditions difficiles.

 
Vous trouverez les produits utilisés ici
Vous trouverez ici d'autres applications intéressantes venues de secteurs très variés :