Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.

CH(IT)

Cuscinetti con rulli ad aghi vs. cuscinetti in polimero iglidur®

Sostituire un cuscinetto ad aghi con un cuscinetto iglidur® riduce i costi con un fattore da 3 a 4. Sia come soluzione standard da magazzino sia come soluzione speciale su misura. I cuscinetti iglidur® rappresentano la prima scelta quando peso ridotto, resistenza agli agenti chimici e alla corrosione, elevata robustezza e durata d'esercizio hanno un ruolo importante.

Qual è la differenza tra i due tipi di cuscinetto?

Cuscinetti con rulli ad aghi

Cuscinetti con rulli ad aghi

Maggiore precisione e rigidità

Richiedono la continua lubrificazione con grasso o olio

Costi operativi dovuti a manutenzione e lubrificazione

La corrosione può compromettere seriamente il funzionamento

Maggiori costi di produzione e di acquisto rispetto a iglidur®

La compattezza varia in base alla struttura

Sensibili a urti e forze opposte alla direzione del carico

Cuscinetti iglidur®

Cuscinetti in polimero iglidur®

Autolubrificanti ed esenti da manutenzione

Resistenti alla corrosione

Economici

Leggeri

Massima resistenza all'usura

Durata d'esercizio calcolabile

Non contengono parti mobili

Adatti per alberi in materiali morbidi


Perché i cuscinetti iglidur® non richiedono lubrificazione?

Esaminare iglidur® da vicino
I cuscinetti iglidur® sono realizzati con materie plastiche ad alte prestazioni tribologicamente ottimizzate (per attrito e usura) appositamente progettate da igus®. Questi contengono lubrificanti solidi, che dopo la fase iniziale sono sempre posizionati sulla superficie di contatto con l'albero e inoltre vengono in parte rilasciati quando la controparte si muove. Perciò, i lubrificanti solidi vengono depositati anche sulla superficie dell'albero tramite microabrasione, lubrificano il cuscinetto e lo rendono esente da manutenzione.
I cuscinetti ad aghi richiedono una lubrificazione continua. Se il lubrificante manca, si verificano danni al materiale che comportano il cosiddetto grippaggio. Molti danni ai cuscinetti rotanti sono causati dalla mancata o dalla non corretta lubrificazione.

Cosa rende i cuscinetti iglidur® così durevoli?

I cuscinetti iglidur® non hanno né una pellicola lubrificante né uno strato scorrevole. I lubrificanti solidi distribuiti uniformemente nel materiale garantiscono un attrito ridotto in qualsiasi momento. Questa composizione uniforme dei composti in plastica garantisce anche una lunga durata d'esercizio, poiché l'intero spessore della parete del cuscinetto funge da zona di usura. Le fibre di rinforzo consentono un ulteriore miglioramento delle proprietà meccaniche e garantiscono la resistenza dei cuscinetti anche a carichi elevati. Inoltre, i cuscinetti iglidur® sono molto robusti e durevoli anche quando vengono utilizzati con sporco, carichi laterali, urti e vibrazioni.
I cuscinetti iglidur® sono durevoli anche con carico continuo

Perché i cuscinetti iglidur® sono resistenti alla corrosione?

iglidur® in uso con umidità e sporco
Il processo di corrosione può compromettere seriamente il funzionamento del cuscinetto in metallo, in particolare dei cuscinetti ad aghi: se acqua, condensa o acidi penetrano nel cuscinetto, spesso si verificano interruzioni dovute alla ruggine. Al confronto, in base alla scelta del materiale, i cuscinetti in plastica sono caratterizzati da un assorbimento ridotto di umidità. Inoltre, grazie alla loro natura organica, sono resistenti alle sostanze inorganiche nonché ad acidi, alcali e soluzioni saline.

Cosa rende iglidur® così interessante nonostante la bassa precisione?

I vantaggi dei cuscinetti rotanti sono elevata precisione e rigidità. Più rulli ad aghi vengono utilizzati, più sono stabili e rigidi. La forza di precisione viene dimostrata dai cuscinetti ad aghi nelle macchine utensili o negli ingranaggi. Tuttavia, il ribaltamento dovuto alla loro rigidità può causare elevate pressioni laterali tra rulli e piste, provocando l'usura. Ciò si può attenuare con estremità convesse del profilo, ma non si può evitare. In questo contesto – e in molte altre applicazioni dove non è necessaria la massima precisione o dove è persino uno svantaggio – vengono utilizzati i cuscinetti iglidur®. In tali casi, questi ultimi resistono maggiormente a carichi laterali, errori di allineamento e carichi d'urto.
Veicolo agricolo con cuscinetto assiale iglidur®

Perché i cuscinetti iglidur® sono così economici?

Impianto solare con componenti speciali iglidur®
I cuscinetti iglidur® realizzati con materie plastiche ad alte prestazioni sono prodotti tramite il processo economico di stampaggio a iniezione e possono essere progettati quasi liberamente per quanto riguarda forma e dimensioni. Ciò aiuta a ridurre i costi per il materiale. Grazie alla loro proprietà autolubrificante, non si generano costi per lubrificazione o manutenzione quando vengono utilizzati i cuscinetti iglidur®. I costi vengono ridotti anche dalla possibilità di combinazione con alberi più morbidi. Altre caratteristiche sono tempi di sviluppo ridotti e bassi costi di processo grazie all'utilizzo di molti strumenti online igus®, quali Ricerca prodotti e calcolatore della durata d'esercizio .

Maggiori informazioni sulle boccole scorrevoli iglidur®

Laboratorio di prova con banchi specifici per i cuscinetti a strisciamento Maggiori informazioni sulle boccole scorrevoli iglidur®, visitate il nostro shop online e scoprire consigli e informazioni preziose sul dimensionamento, l'installazione e molti altri temi connessi alla tecnologia dei cuscinetti.

Conoscenza di base

Mani sul tablet Qui potete trovare le risposte alle domande più frequenti sui cuscinetti iglidur. Compilato con risposte dettagliate dai nostri esperti nella tecnologia dei cuscinetti. 

I cuscinetti iglidur in uso

Macchina agricola in un campo Sono sempre di più i tecnici, i progettisti e i manutentori che si affidano ai cuscinetti in polimero iglidur® per le loro applicazioni. Sono fino al 40 percento più economici rispetto alle soluzioni in metallo, vengono consegnati rapidamente, sono senza manutenzione e lubrificazione.


I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® GmbH legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® GmbH o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® GmbH dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® GmbH