Change Language :

"Im Oktober 1988 erwarb igus ein ca. 40.000 m2 großes Grundstück in Porz-Lind, Stadtgebiet Köln. Hier soll entwickelt, produziert, verkauft, verwaltet und geplant werden. Hier sollen alle Aktivitäten ihren Kern haben, hier soll igus seinen Hauptsitz haben. igus hat sich für die Zukunft in allen Bereichen auf schnelles Wachstum und schnelle Änderungen – auf Flexibilität – eingestellt, mit gleichzeitiger ständiger Konsolidierung der gesamten Unternehmenssituation. Die neue "igus Fabrik" soll dazu die räumlichen und technischen Möglichkeiten gewährleisten, sie soll in ihrer Konzeption den Anforderungen und Belangen der Mitarbeiter fördernd sein. Sie soll innen und außen die Produkte und den Kernsatz der Unternehmensphilosophie widerspiegeln: Innovation – Service – Zuverlässigkeit – mit dem Kunden als Zentrum eines Sonnensystems, den alle igus Mitarbeiter:innen und igus Instanzen zur Lösung seiner Probleme umkreisen."
Dieser kleine Auszug aus dem Briefing von Günter Blase an Nicholas Grimshaw war die Basis für die folgende Skizze. Diese wurde zu dem gezeigten Modell weiterentwickelt, das anschließend als Fabrikgebäude umgesetzt wurde.
igus ist die letzten Jahre weiter stark gewachsen und zeigt eine tolle Entwicklung. Um auch dem zukünftigen Wachstum gerecht zu werden und die Wünsche unserer Kunden schnell und zuverlässig zu bedienen, haben wir unsere Fabrik um einen Neubau erweitert. Dafür haben wir das flexible Konzept der bestehenden Fabrik und des damaligen Architekten Nicholas Grimshaw fortgeführt. Einer der beiden Gründer des planenden Architekturbüros Bryden Wood, Mark Bryden, hatte gemeinsam mit Nicholas Grimshaw bereits an der ersten Fabrik gearbeitet – also beste Voraussetzungen.
Der Fabrik-Neubau umfasst 20.000 m² und liegt direkt gegenüber unserem Kölner Hauptgebäude, auf der anderen Seite der Frankfurter Straße. Seit Herbst 2023 sind hier Teile der Produktion und Büroarbeitsplätze angesiedelt sowie auch unsere neue Ausbildungsfabrik, in der den Auszubildenden zunächst die Grundlagen vermittelt werden, bevor sie anschließend an echten Kundenaufträgen arbeiten. Ein besonderes Highlight ist die Solaranlage auf dem Dach, durch die jährlich über 242 Tonnen CO₂-Emissionen eingespart werden.

Was passiert eigentlich in unserer Fabrik am Hauptsitz in Köln? Tauchen Sie ein in unsere 360° VR-Welt und entdecken Sie die unterschiedlichsten Stationen unserer Fabrik: vom Spritzguss über den Toolshop bis hin zur Qualitätskontrolle oder unserem Labor. Alle Stationen werden zusätzlich von interessanten Informationen zu der Fabrik und den Maschinen begleitet.