Gantry loader
Smooth-running e-chains® & pre-assembled cables from igus® are the perfect choice for the energy and signal supply system in this gantry loader by the Gehring Group.
Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Pour l'automation de machines et d'installation, de nombreux arguments fort différents prêchent en faveur des Chaînes Porte-Câbles préconfectionnées. Réduction des coûts de fabrication, quasi exclusion des sources d'anomalies. Baisse du temps et des coûts d'étude, fiabilité accrue. Utilisations possibles : technologie du montage et de la manipulation, du transport et de l'entreposage, génie mécanique.
Le client se débarrasse de toute la logistique, de l'achat de toutes les pièces de machine, pièces particulières et tôles nécessaires à la mise à disposition du système prêt à être monté à une date de montage fixée à l'avance. La vaste gamme de produits a de quoi satisfaire les exigences de presque tous les clients. Sont actuellement disponibles en stock plus de 40.000 composants, plus de 600 câbles pour chaînes et plus de 2.500 composants électriques. Pour le client, le nombre de fournisseurs et de commandes baisse ainsi de 75%. Il peut ainsi se concentrer sur son véritable domaine d'activité et confie l'achat des innombrables composants à igus®, qui assume le rôle de fournisseur du système. Il est ainsi possible de répondre rapidement et de façon flexible aux souhaits du client.
Smooth-running e-chains® & pre-assembled cables from igus® are the perfect choice for the energy and signal supply system in this gantry loader by the Gehring Group.
Automation solution with innovative energy chain arrangement for unmanned shifts in machining centres
The plant combines machining operations and additive manufacturing (3D metal printing) and allows the addition of various materials in complex profiles.
Taiwanese machine tool manufacturer prefers complete solution from igus® for its energy supply
Thanks to ready-to-install readychain® systems from igus®, process costs can be lowered and errors reduced
This is why an Austrian automotive supplier relys on smart plastics von igus® in order to avoid unforeseen failures and machine shutdowns.
This special crane is used for the construction of buildings with facades that consist mainly of glass.
In a dumb deposit company in Belgium, the trailing cables have been replaced in two running cranes with e-chains® from igus®.
Preassembled energy supply systems are used in the automated handling of medicines.
Cables for 400 million strokes in ultra-fast pick-and-place movements.
This meat processing plant uses lift platforms that enable employees to process meat vertically.
Automobiles are parked and subsequently retrieved without the driver's involvement.
Salt water resistance and compensation for sideways motions for lock-gate operations.
No more cork screws and cable failures when transporting roof shingles.
Tunnel construction is generally space constrained, thus requiring compact components.
Applications igus® et références pour des grues dans le covoyage du vrac
Operational safety in low-floor vehicles thanks to chainflex® control cable for extremely small bend radii.
Energy supply systems demonstrate their reliability even in particularly aggressive environmental conditions in special-purpose machinery construction.
La construction compliquée du toit des thermes de Bad Wörishofen illustre bien l'utilisation de Chaînes Porte-Câbles dans des constructions spéciales
Preassembled energy supply system on moving cleaner for textile machines.
Chaînes Porte-Câbles igus® entièrement confectionnées pour le travail du bois.
Chaîne Porte-Câbles préconfectionée pour machines de précision dans des conditions ambiantes agressives.
Chaîne Porte-Câbles préconfectionnée pour un équipement de fête foraine.
Chaînes Porte-Câbles E6 d'igus® à l'oeuvre chez Strohmann GmbH
By using the universal energy chain construction kit, significant savings can be achieved in modular CNC machining centers.
Applications et références igus® avec grues Goliath
Les ponts extérieurs doivent résister au temps peu clément. Ils doivent aussi pouvoir fonctionner dans un milieu à l'humidité changeante avec des températures extrêmement élevées.
Rigorous requirements imposed on the energy supply: Cycle times and narrow bend radii are a considerable strain on energy supply and lines.
Here an energy supply system was developed from standard parts, whose piggyback system at last allocates a
defined place for the large volume suction hoses.
Applications et références igus® avec reachstackers
Les Chaînes Porte-Câbles préconfectionnées réduisent durablement les coûts dans la construction de machines-outils
The ready-to-install assembled energy supply system is perfectly aligned to the high demands of the machine tool industry.
Pre-assembled e-chain systems® increase machine availability in CNC automatic lathes.
Système de Chaînes Porte-Câbles à l'oeuvre depuis 12 ans dans un milieu difficile
Systèmes de Chaînes Porte-Câbles préconfectionnés pour machines et installations
Transmission efficace de l'énergie dans la construction de grues
For this milling machine only energy chains were considered that could satisfy the complex requirements occasioned by the high feed rates and the bend radii.
Instrumentation and control system in blown film extrusion.
Because of the high demands on dynamics, the energy chain had to be stable, strong and not too heavy. The chain experiences very high lateral acceleration particularly on the Y-axis.
Chaîne Porte-Câbles avec goulotte de guidage en aluminium pour la construction de grues
Preassembled energy supply systems come into operation here. They provide the edge to cut down the cost of the process.
Stroke movements of 36m height of a lighting crossbeam at the Royal Opera, London.
There is little space available and the cables are strongly stressed due to the complex movements.
Energy supply systems for shipyard cranes successfully in operation since six years.
Chaîne Porte-Câbles sur le chargeur du porte de Wismar, sur la Baltique
Robot de manipulation pour plaques à semi-conducteurs. Approvisionnement flexible en énergie dans une application salle blanche.
Measuring and regulating system in the area of blown film extrusion
These applications are dependent on a compact energy supply system, for which the accumulating wood chips do not matter.
The destination point for the energy and control is variable and can lie at a height of ten meters.
This workpiece storage location is designedfor automated shift operation. At the same time, the energy supply mustbe provided in all four axes of motion(three linear axes and one rotational axis).
This device prints forwarding labels and sticks them onto packed pallets.
Produts igus® dans les machines d´ensachage
Applications et références igus® avec reachstackers
Applications et références igus® avec grues Goliath
Applications igus® et références pour des grues dans le covoyage du vrac
Chaînes Porte-Câbles igus® entièrement confectionnées pour le travail du bois.
Chaîne Porte-Câbles préconfectionée pour machines de précision dans des conditions ambiantes agressives.
Les Chaînes Porte-Câbles préconfectionnées réduisent durablement les coûts dans la construction de machines-outils
Systèmes de Chaînes Porte-Câbles préconfectionnés pour machines et installations
Stroke movements of 36m height of a lighting crossbeam at the Royal Opera, London.
La construction compliquée du toit des thermes de Bad Wörishofen illustre bien l'utilisation de Chaînes Porte-Câbles dans des constructions spéciales
Chaîne Porte-Câbles sur le chargeur du porte de Wismar, sur la Baltique
Système de Chaînes Porte-Câbles à l'oeuvre depuis 12 ans dans un milieu difficile
The ready-to-install assembled energy supply system is perfectly aligned to the high demands of the machine tool industry.
This workpiece storage location is designedfor automated shift operation. At the same time, the energy supply mustbe provided in all four axes of motion(three linear axes and one rotational axis).
The destination point for the energy and control is variable and can lie at a height of ten meters.
Chaîne Porte-Câbles avec goulotte de guidage en aluminium pour la construction de grues
Preassembled energy supply systems come into operation here. They provide the edge to cut down the cost of the process.
There is little space available and the cables are strongly stressed due to the complex movements.
Robot de manipulation pour plaques à semi-conducteurs. Approvisionnement flexible en énergie dans une application salle blanche.
These applications are dependent on a compact energy supply system, for which the accumulating wood chips do not matter.
Chaîne Porte-Câbles préconfectionnée pour un équipement de fête foraine.
Chaînes Porte-Câbles E6 d'igus® à l'oeuvre chez Strohmann GmbH
Measuring and regulating system in the area of blown film extrusion
Energy supply systems for shipyard cranes successfully in operation since six years.
For this milling machine only energy chains were considered that could satisfy the complex requirements occasioned by the high feed rates and the bend radii.
Transmission efficace de l'énergie dans la construction de grues
Because of the high demands on dynamics, the energy chain had to be stable, strong and not too heavy. The chain experiences very high lateral acceleration particularly on the Y-axis.
Preassembled energy supply system on moving cleaner for textile machines.
Here an energy supply system was developed from standard parts, whose piggyback system at last allocates a
defined place for the large volume suction hoses.
This device prints forwarding labels and sticks them onto packed pallets.
By using the universal energy chain construction kit, significant savings can be achieved in modular CNC machining centers.
Automobiles are parked and subsequently retrieved without the driver's involvement.
No more cork screws and cable failures when transporting roof shingles.
Roller energy chains for a highly dynamic and quiet linear gantry in the automobile industry
This CNC machining center uses e-chains® in various installation types.
This meat processing plant uses lift platforms that enable employees to process meat vertically.
Pre-assembled e-chain systems® increase machine availability in CNC automatic lathes.
Instrumentation and control system in blown film extrusion.
In this process crane there was a number of required cables and less space available.
Storage and retrieval systems with innovative drive concept that supports previously unattained dynamics and offers many other benefits.
Block and bar saws from Kirschner Maschinen- und Metallbau are used for automatic splitting of clearance cairns.
Preassembled energy supply systems pay off already from quantity 1. The customer is always on the safe side.
Design and installation of a roller energy chain for outdoor use on a bauxite stockpile - an environment with extremely harsh ambient conditions.
Preassembled energy supply systems are used in the automated handling of medicines.
Salt water resistance and compensation for sideways motions for lock-gate operations.
Les ponts extérieurs doivent résister au temps peu clément. Ils doivent aussi pouvoir fonctionner dans un milieu à l'humidité changeante avec des températures extrêmement élevées.
Cables for 400 million strokes in ultra-fast pick-and-place movements.
Energy supply systems demonstrate their reliability even in particularly aggressive environmental conditions in special-purpose machinery construction.
Rigorous requirements imposed on the energy supply: Cycle times and narrow bend radii are a considerable strain on energy supply and lines.
Operational safety in low-floor vehicles thanks to chainflex® control cable for extremely small bend radii.
This is why an Austrian automotive supplier relys on smart plastics von igus® in order to avoid unforeseen failures and machine shutdowns.
The hybrid cables of the chainflex® product range are tried and tested and used in the new flexible IMAGIC flex drilling systems.
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24