Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Contrairement aux systèmes à billes, les guidages linéaires drylin® se déplacent sur des éléments glissants. En principe, ces éléments glissants en polymères hautes performances peuvent être fabriqués en tous les matériaux iglidur®. De cette manière, la gamme drylin® peut profiter de tous les avantages proposés par les différents matériaux de paliers iglidur®. L'iglidur® J, en raison de ses caractéristiques en termes d'usure et de frottement, est le matériau qui convient le mieux aux applications linéaires. C'est donc de ce matériau que les systèmes drylin® sont équipés. Vous trouverez dans cet aperçu les domaines d'application les plus divers dans lesquels les systèmes de guidage linéaire de la gamme drylin® sont employés.
igus bearing technology in an automated blister centre. Automated medicine handling for chemist shops/pharmacies: with over 7,500 systems installed worldwide, Rowa Systems from Becton Dickinson is a clear leader in this market segment.
Numerous rotary and linear bearings from the igus® product range are not the only ones installed in KHS GmbH's labelling machines.
fabmaker relies on proven linear guide components for 3D printers.
This year’s Gold award winner is a system that assists doctors with keyhole cochlea implant surgery to treat inner ear deafness and profound deafness.
This year, Bronze goes to a laser-based 3D printing machine that prints metal parts made of titanium, aluminium, steel or even gold.
La technologie linéaire igus® sans entretien est utilisée dans des fauteuils roulants électriques et des systèmes thérapeuthiques de réadaptation.
Des paliers sans entretien issus du système modulaire igus® simplifient l'utilisation d'une scie de long destinée à des matériaux isolants.
This movable touchscreen system has been developed for quality checks in the company’s factories.
This fitness equipment works almost silently.
This handling and contacting module is used for the automatic electrical measurement of individual boards in the temperature testing cabinet.
This corkscrew uncorks wine bottles automatically.
This 3D printer was constructed with almost no ready-made components.
This automatic packing station packs labels in boxes.
This machine decorates cakes.
This welding device disposes of several rotational positioned welding torches.
This bracket is used for recordings with 3D cameras.
In this production in the Music Theatre Poznan, a laboratory table on stage needed to be extended in the middle of the scene.
With this device, plastic bags are welded.
The welding head of this welding set can be height-adjusted.
This device is used for physiotherapy treatment for back problems.
This student project deals with the development of an NC-controlled gantry for use as a multi-function machine tool.
Lubrication-free plastic bearings for ergonomic office chair
This test system labels and checks pharmaceutical packaging.
The table tops can move in a linear direction
Sturdy lead screw linear system for extracting paper ice-cream cones.
drylin® W linear guides in a lifting platform for concert hall.
Positioning with maintenance-free igus® lead screw units.
This wheel winch uses RJUM-05-40 bearing housings.
Highly compact while traveling, very spacious at the campground, with the help of drylin® lead screw modules.
Lubricant-free, accurate, and very quiet: igus® components in 3D printers.
Clean, durable, and maintenance-free: polymer plain bearings in the food industry.
linear plain bearings for steering systems on bus trailers
This machine enables professional and time-saving mounting and removal of bicycle tyres.
Wear-resistant linear guides ensure 50 percent longer service-life for grinding tool machinery.
Gliding under the most demanding conditions. Stainless steel shafts, flanged and plain bearing for lab presses.
Dry-running linear guides and pillow block bearings lead to high service lives in wooden pallet production
Dry-running linear technology in diaper production systems
Lubricant-free lead screw units for a bottling plant in the medical technology
In this case, the use of igus® products is not only advantageous from a technical, but also from a financial point of view when compared to competitive products.
Un constructeur de machines destinées à la production de pinceaux techniques, de renommée mondiale, fait appel à des paliers lisses de la gamme igus®.
Lubricant and clearance-free lead screw nut system ensures precision glue dispensing on an edge-gluing machine
Plastic plain bearings in process engineering: Completely maintenance and lubricant-free.
By avoiding lubricants, the transported laminated pieces remain clean.
Only extensive earthbound testing can demonstrate the suitability of components for space applications.
Automobiles are parked and subsequently retrieved without the driver's involvement.
Freedom from lubrication and cleanroom compatibility can be ensured with the maintenance-free steep thread nuts.
Among other things, the weight of this laser marking unit could be halved by the use of drylin®.
The drylin® spindle lift table with position indicator and handwheel is used in a coder to label cheese because of its freedom from lubricants.
A maintenance-free drylin® liner guide system was used in a sideboard to move the upper elements in a flexible manner.
A drylin® linear guide has been opted in the production of a table due to its freedom from maintenance.
For the precision machining in laser engraving machines, several maintenance-free plastic components are used at once.
By the use of clearance-free pretensioned nuts in format changing systems in the paper industry, a precise and maintenance-free adjustment of the formats is enabled.
By using drylin® TR steep thread nuts in two chess computers, large strokes can be covered in the shortest possible time.
The cover plate can be opened from the middle due to the glide rails.
The solid worktop can be moved on glide rails, increasing the working surface of the desk.
In a very high quality watch safe, the sliding pull-out trays were implemented with linear profile guides.
Linear plain bearings in the transverse pull-out tray of a wooden tabletop.
Instead of using expensive 3D cameras, two regular cameras can be mounted on this device so that together they can generate a three-dimensional image.
With this 3D camera system „3D RIG“, the focus was on ease of movement and maintenance freedom.
This application from the field of medicine is an analysis device that helps to diagnose different types of cancer at an early stage.
Noise-free and precise drylin® T-rail guides provide clearence for adjusting the height of the work tables.
For this reason, drylin® linear guides and igubal® KSTM pedestal bearings are used; these need no maintenance and are not affected by the aggressive asbestos either.
The vertically adjustable examination table has been designed for eye examinations.
This system can be used to convert any door to be opened automatically at the touch of a button.
This gate, which can be opened and closed automatically, is used in sport stadiums and is folded like an accordion.
This gripper picks up freshly baked goods from a conveyer belt and packs them in baskets.
This machine manages data back-up tapes. The transport movements inside are guided by drylin® N linear guides.
This device measures the drilling resistance of a needle penetrating wood at high rotational speed.
This machine can scan books fully automatically, with no human intervention required.
This casting machine is used in dental laboratories to make dentures. Dentures are made with it.
The precise positioning for clean cuts was important here, as well as the fact that the entire system is maintenance-free.
This gripper takes packaging units from a sealing machine, turn each unit by 90 degrees and arranges them in cartons.
Since water is used, the linear guide must be able to work dependably under water.
This equipment deals with the packaging of wood.
This newly developed induction centrifuge melts alloys for dental prostheses.
By using iglidur® W300 plain bearings, reliability can be increased. The previously used ball bearings had to be oiled regularly, which is not the case with iglidur® bearings.
This camera dolly is very quiet and easy to adjust. Thereby it allows many variations of movement.
The rapid and hygienic cleaning of the machine was an important factor.
Here a core box is being moved for emptying and is then dumped.
To achieve the best flying conditions, all components must be lightweight and at the same time as durable as possible.
The special device needed to be as economical as possible in its construction, and the individual components as maintenance-free and durable as possible.
This walking aid has been built for children with brittle bone disease.
Maximum care must be taken with hygiene wherever foodstuffs are handled.
The exact positioning is important here, which is ensured by the combination of several igus® products.
A low-cost linear plain bearing with a long service life was required, which can compensate alignment faults and is as light as possible.
This machine removes medications from the original packaging and re-packages them in smaller doses.
A drylin® T linear guide system is used in this medical body scanner.
This pagepulltester is a high-precision measuring instrument for the bookbinding industry.
A gauge is guided on a drylin® T-rail. This
The trains belonging to this particular model train fan can be driven automatically from the shelf onto the track.
This packing robot even stacks baked goods in boxes. It has a double-headed gripper system.
The manus® contribution submitted here is the new development of a patient lift for ambulances for transporting patients who are able to sit in the vehicle.
This plotter is an economical solution for printing up to DIN A2 format.
This frame construction allows the user to move the clamped tools, such as welding or milling equipment, along three axes, as desired.
Trains are tested for their electro-magnetic compatibility in a shielded hall here.
This device can measure the circumference of car tyres without the vehicle having to be moved.
This contribution to the manus® competition – a robot gripper – is extremely flexible.
This equipment is used to train the dorsal muscles. In order to use it comfortably, the base must be adjustable.
This saw cuts wood trim to the right length.
Here, sanitary elements in the bathroom unit are installed with igus® products.
The cables that connect the tractor and semi-trailer must be flexible to compensate for the different lengths of trailers.
The cutting wire is moved along the vertical axis by two drylin® ZLW toothed belt shafts.
The door, which is about 3 metres high and 1.7 metres wide, is supported by a drylin® W linear guide. The good gliding properties allow the door to be moved without any problems.
All igus® products used are maintenance- free, giving the machine a long service-life.
This cutting mechanism is used in the beverage industry. Several igus® products were used here.
The challenge was to find a linear guide that can work reliably and quickly under these tough conditions.
This smart application creates more stowage space under the bed.
Here a drylin® T linear guide is used in a high-performance screen printing machine.
This device can help ski jumpers to improve their jumps.
Previously, metal bearings and linear guides were used, which rusted quickly and therefore required frequent maintenance.
This motor is to drive deep-sea robots even at 6,000 metres under the sea.
Gold Award at manus® 2011: Machine for frying Spanish omelettes of Carmelo Lagunas Escudero, Spain
This equipment is used in the food industry. The baked goods are separated on these chains.
This electrically adjustable examination table was also submitted to the manus® contest.
This electrically adjustable examination table was also submitted to the manus® contest.
This machine sells bottles of high-quality olive oil. Three movement axes are required to move the bottles from their fixture to the outlet.
This equipment can package various industrial products, with any materials.
The patented machine is an all-rounder when it comes to packing. It can print parcels in a single step and seal them with printed adhesive tape.
the armrests of this chair are adjustable, to accommodate the needs of the individual user.
Are more guests coming than you expected? That‘s no problem with this dining table, because its width can be adjusted to exactly the width you need.
A drylin® T-linear guide is used for adjustment. This easily copes with the cycle rate of 80 cycles per minute.
This video wall was built for a Dutch television station.
Any movement that is to be performed here must be lubrication-free, executed free of wear and, if wear does occur, it must be free of heavy metals, etc., that could give distorted results in the chemical analysis.
The drylin® W linear guide used as a double rail more than four metres long, making adjustment of the console easy.
Prototype of a gripper that is to be used to stack and move washing automatically in laundries.
Since the tank is filled with salt water, the components used may not be susceptible to corrosion.
This turntable is also used in the pharmaceutical industry.
At a speed of more than 350 kilometres per hour, these trains will be racing through China as of 2012, connecting Beijing and Shanghai.
Performances élevées en service continu : drylin® T dans une installation de remplissage du secteur alimentaire.
Cette machine de coupe à longueur faisait autrefois appel à des roulements à billes. Mais ceux-ci étaient inutilisables au bout de 6 mois seulement.
drylin® R dans une installation de production de cartouches en aluminium.
Un système de butée basé sur le guidage linéaire drylin® W est utilisé ici pour le perçage de précision dans du verre.
Cette unité de cuisson et de transport fait appel à des guidages plats drylin® N et drylin® T.
Ce poste de contrôle assure un contrôle des courants de Foucault sur des composants destinés au secteur automobile à l´aide de drylin® T.
Guidage et logement sans entretien dans le siège et les repose-pieds d´un appareil de fitness.
Ecrou pour vis trapézoïdale drylin® dans une machine d´usinage de tôle.
drylin® W pour le positionnement de films dans une thermoformeuse.
drylin® T dans des simulateurs du club automobile ADAC.
Des chariots drylin® N 40 sont utilisés dans ce guidage sans fin.
drylin® T dans une alimentation en étiquettes à changement de format rapide et flexible.
Guidage linéaire drylin® dans une pince de soudure EURO-C destinée au secteur automobile.
Polymère plutôt que circulation de billes - guidages linéaires drylin® pour l´ébavurage à la machine.
Paliers polymères sans entretien dans des scieries fixes et mobiles.
Des guidages linéaires drylin® rendent ces appareils de manipulation compacts tout en étant très flexibles.
Paliers drylin® en polymères dans un appareil d´inspection de tube prolongateur off-shore.
drylin® W dans une imprimante à jet d´encre à lit plat.
Lower wear and more cost effective by converting to drylin®: so far the system has run without failures.
Guidage idéal de grappin à bouteilles avec drylin®.
Utilisation de drylin® W pour le guidage d´une chaîne de convoyage de produits.
Utilisation de paliers linéaires drylin® R dans le mécanisme de Füllschuh d´une presse.
drylin® SLW - à vis à pas inversé dans le secteur du verre pour la séparation de bouteilles.
drylin® W dans l´unité de réglage d´une machine de découpe du verre.
Utilisation d´une table à vis drylin® dans l´appareil de codage pour le réglage en hauteur lors du chargement du produit à coder.
drylin® T dans l´optique d´inspection utilisée pour le contrôle non destructif des points de braisage cachés sous des composants : le système.
Guidages linéaires drylin® T assurant le guidage d´un système d´ouverture à ventouses pour enveloppes.
Une machine de gravure équipée de produits igus®, projet de fin d´études après une formation de quatre ans en automatisation.
Affordable and dirt-resistant door guide in a machine tool.
Ecrous pour vis trapézoïdales drylin® et polymères hautes performances iglidur® dans un poste de mélange à deux composants.
Pour une coupe parfaite. drylin® T dans un centre d´usinage du secteur du meuble.
Sur cette installation de fabrication de cadres de fenêtres en aluminium, le positionnement de têtes de fraisage est assuré par une table linéaire à vis drylin®SHT.
Le robot de gommage de l'école Hans-Böckler-Schule rattachée au centre d'enseignement professionnel de la ville de Münster allie technique et histoire culturelle.
Pour les forces très élevées : Guidage linéaire drylin® T dans une installation de coudage de tubes.
Le guidage plat drylin® N en version spéciale sert au réglage de projecteurs.
Utilisation de paliers drylin® haute température pour le logement de la poutre de scellement d´une ensacheuse.
Utilisation de drylin® T pour le réglage du rouleau d´appui et pour la compensation du balourd du polissoir.
Des paliers drylin® haute température sont utilisés pour le guidage des outils de cette machine de formage, de remplissage et de scellement.
Automotive industry: flexible linear sliding system for automatic welding cap changer.
drylin® dans une boucheuse de bouteilles
de vin mousseux.
Les guidages linéaires drylin® se trouvant dans la tête de pose de carreaux de petit format fonctionnent sans problème malgré la poussière et le manque de place.
Le déplacement X-Y du magasin de prise est réalisé avec un guidage plat drylin® N compact et économique.
Même le plus petit brouillard d´huile pourrait se solder par une pertede données – ce qui explique le choix du guidage plat drylin® N fonctionnant à sec.
Table linéaire à vis drylin®SHT : Pour les changements de format les plus variés.
Table à vis drylin® SHT pour le positionnement exact des outils dans les axes X-Y-Z.
Utilisation de drylin® R pour le guidage de la table de découpe.
drylin® - utilisation dans le secteur alimentaire grâce à l´absence de graisse.
Sur cette application, l´amorçage des plaques à grappins est assuré par un guidage linéaire drylin® T.
Déplacement régulier et silencieux des portes de machines-outils grâce à drylin®.
World Skills professional championships - 5th place in mobile robotics.
Cette unité linéaire à courroie crantée à guidage drylin® N convient aux applications ultra dynamiques.
En plus de l´absence totale de graisse et de lubrifiant, c´est le mouvement silencieux et régulier de ce guidage linéaire drylin® qui a été décisif pour son utilisation dans cette lampe design.
Lubricant-free drylin® W linear guide systems in a polishing machine for aluminium rims ensure a long service life.
Mouvement onctueux du chariot de butée grâce à des polymères hautes performances résistants à l´usure.
Les paliers lisses polymères sans entretien résistent parfaitement aux intempéries et assurent les temps de production nécessaires.
Chemical-resistant and corrosion-free: maintenance-free polymer plain bearings in catering kitchen appliances.
Vent, sable et soleil : Paliers lisses polymères dans la technique solaire
Guidage et logement sans entretien des supports des bras et des repose-pieds d´un fauteuil de dialyse.
Précis et durables : Paliers lisses polymères sur une nouvelle machine à refendre le cuir.
Propreté requise : Les paliers lisses polymères fonctionnant sans graisse sont le produit idéal pour le secteur alimentaire et les spécifications hygiéniques sévères.
Quick, straight, precise: this is how the requirements in sheet metal machining can be summarized. Sophisticated straightening technology makes all this possible.
Application de couleur ultra précise avec drylin®.
Saves costs and better
Lifting heavy loads
No lubricants in food sector
Less production complexity
Stable and safe
Perfect operation
Harsh surroundings and dirt
Nothing sticks
Rust-free and temperature-resistant
Maintenance-free dosing
Quiet and maintenance-free
Neat and free-moving
Resistant against chemicals and dirt
Effective with little installation space
Hot and cold
No stick-slip
Attractive and quiet
Flat and durable
Robustesse et réduction des vibrations
Cost-saving and efficient
Light and clean
High positioning accuracy
Over 170,000 Euro of benefits were able to be achieved by using polymer plain bearings
Ceux-ci transfèrent de manière fiable, sans frottement ni stick-slip, les fortes forces radiales de centrage et minimisent, grâce à leur collerette, le frottement au niveau du système de l'arbre.
Cette nouvelle tête d´application (pick & place) pour automates d´assemblage fait appel à des films lisses drylin®.
Arbre supporté en aluminium drylin® équipé de chariots de déplacement dans la tête de pose pour carrelages à petit format.
L'emploi des guidages linéaires drylin® a considérablement amélioré le fonctionnement de cette scie circulaire.
Le problème à résoudre lors de l´étude résidait dans le manque de place en raison de la combinaison de deux mouvements indépendants l´un de l´autre et de la sollicitation mécanique élevée.
La mise au point d´une nouvelle pince avec des éléments de guidage igus® a permis de réaliser un outil de préhension très fin, robuste et sans graisse que l´on ne trouve nulle part ailleurs sur le marché.
Sur cette application aussi, les éléments de glissement en polymères contribuent à augmenter la performance technique et le degré d´automatisation.
Cette fraiseuse pour béton fonctionne depuis trois ans sans entretien dans des conditions extrêmement difficiles.
Ascenseur extrêmement silencieux dans une maison individuelle.
Ce prérégleur d´outils fait appel à des chariots de guidage drylin® en iglidur® J200 pour la mesure. Ils contribuent à la précision de l´application et à unereproductibilité de+/- 0,1mm.
L´utilisation de roulements aurait rendu nécessaire un mécanisme de contrepoids ou de tension compliqué en raison du trop faible frottement.
Banc d´essai d´étanchéité destiné au contrôle qualité d´échangeurs de chaleur.
Allongement des intervalles entre les entretiens grâce aux paliers lisses polymères sur cet appareil de contrôle des revêtements de sièges.
Les écrans plats sont de plus en plus souvent montés au mur. Ils prennent souvent la place de cadres ou de tableaux. Art over TV combine les deux.
La technologie igus® permet un guidage précis et un mouvement de la pince à la vitesse maximale dans les deux sens "X" et "Y".
Le réglage du dossier est assuré avec des produits drylin®, les appuis-tête sont guidés dans le dossier avec des paliers lisses polymères en iglidur® G.
Le nouveau système de transport de charges en extérieur par hélicoptère devait avoir un faible poids et une grande fiabilité tout en étant résistant aux intempéries et en n´exigeant aucun entretien.
Lors du réaménagement du guidage de la table, une grande importance a été accordée à un logement et à un guidage qui soient sans graisse, durables, économiques et prêts à monter.
Installation circulaire de fabrication de produits en plastique : Des guidages et des chaînes porte-câbles igus®- contribuent à résoudre le problème.
Banc d'essai pour brosses à dents particulièrement silencieux grâce à l'utilisation de Paliers Lisses Polymères.
Le film lisse mis en oeuvre permet aussi de compenser de légers défauts d´alignement sur les axes. Les caractéristiques les plus importantes sont l´utilisation sans graisse et la résistance aux produits chimiques.
Depuis le passage à drylin® W, l´installation fonctionne sans problème et sans la moindre interruption.
Actionneur linéaire entraîné par une courroie crantée : Tous les inconvénients ont disparu avec le guidage drylin® WQ.
L´utilisation de boîtiers linéaires drylin® et de paliers lisses en iglidur® G permettent au boulon de centrage d´avancer facilement et sans saleté.
Il y avait notamment des problèmes au niveau de la qualité en raison du jeu important du guidage à billes. Le guidage miniature igus® a permis de résoudre le problème de façon idéale et économique.
Scanner corporel pour la saisie de paramètres du corps dans un système à coordonnées.
Les guidages classiques ne peuvent être utilisés dans ce type d'applications, car le liquide d'immersion ne doit entrer en contact avec la moindre trace d'huile ou de graisse.
Nous recherchions pour un dynamomètre un guidage linéaire qui permette un déplacement aisé, ait de la place et soit plat.
Plain, spherical and linear bearings made of plastic help to improve mobility and the quality of life
With this industrial robot, a fixed pipe between the 3rd and 6th axis was replaced with a three-dimensional triflex® R energy chain.
Basketball shooting device for wheelchairs: Due to igus® products only a little energy is lost through friction, and there is only a minimal angular shift when the shaft accelerates vertically.
The plastic bearings allowed the design department to fulfill the specifications for designing the input/output port.
Unloading robot in industry: linear bearings enable very quiet running and are totally maintenance-free.
Milling device with limited clearance
Replacement of solution with lubricants in fastening device to secure aluminium sliding windows.
Reliable continuous operation in air cushion table on industrial feed.
Machine to carry out a non-invasive treatment of complaints on sole of foot fascias works with igus® linear plain bearings.
The new press feeding device needed more space for the new loader.
An automatic product feed takes products to a blister sealing machine.
drylin® N provides free travel path and guarantees the necessary gap.
drylin® copes with long distances and offers a high cost reduction.
Le choix s´est porté sur les paliers lisses igus® parce qu´ils sont sans entretien, économiques et très faciles à utiliser.
Utilisation d´une table à vis hélicoïdale de grande qualité, de guidages linéaires et de rotules lisses igubal®.
The aim of the concept is to demonstrate to the students how to handle a programmable logic controller (abbreviation: PLC) in an attractive way.
Les paliers lisses en igus® ont assuré la flexibilité et la précision requise malgré des températures parfois très élevées (jusqu´à 180°C lors du chauffage de l´appareil).
Paliers lisses polymères iglidur® dans l´accoudoir central d´une voiture.
For the equipment made for the film "Chrysalis", only high quality materials were used.
Energy chains, fully assembled with cables and connectors, are delivered ready for mounting (readychain®) and can be installed immediately. In this way the electrical installation time has been halved.
As the air in the machinery is very dusty, no lubricants may be used in the production process.
Using drylin® T linear guide and iglidur® PRT slewing ring bearings, the movement under the press and the pivoting of the parts to be assembled is mastered.
When it comes to designing customer-specific folding box gluing machines, special machine constructor Bernhardt Maschinenbau relies on lubricant and maintenance-free linear plain bearings.
On these horizontal forming, filling and sealing machines, the total freedom from maintenance over the machines' entire life cycle was particularly important for the customer.
On trouve des paliers polymères légers, robustes et sans graisse dans des machines-outils et des centres d'usinage de nombreux secteurs industriels.
While designing the sliding sunshade, much emphasis was placed upon a dirt- and weather-resistant bearing and guidance.
In this application, the enormous cost advantage over conventional roller guides was especially important.
In this safety door adjustment application in a washing plant, a drylin® W linear guide with integrated rollers was chosen.
Visual inspection of very large numbers of small components: The job of automating this task has been taken on by Gefra GmbH in Friedewald/ Westerwald
Maintenance-free drylin E room linear robot from igus enables optimum use of the available installation space in filling plant of M2-Automation