Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.

CH(IT)

Tempi di assemblaggio ridotti dell'80% grazie alle readychain

In questa serie di macchine utensili, i nostri sistemi per catene portacavi preassemblati permettono di risparmiare spazio e peso.

Lo sviluppo di una rettificatrice universale per le officine è sempre stato l'obiettivo principale della DVS Universal Grinding GmbH. Denominata UGrind, la macchina esegue processi di rettifica e tornitura in modo rapido, semplice ed economico. La società offre macchine utensili di facile utilizzo per la produzione di vari particolari, dagli alberi rotori ad alta precisione per azionamenti elettrici, fino ai dischi freno per auto sportive, per esempio. L'azienda si concentra sulla produzione di volumi medio-piccoli. Per garantire un'alimentazione affidabile, DVS Universal Grinding GmbH ha scelto un sistema per catene portacavi pronto per l'installazione, che le ha consentito di ridurre i tempi di assemblaggio dell'80%.

Profilo

  • Cosa serviva: catene portacavi E4.1L, catena portacavi E4/light, entrambe in versione readychain preassemblate, cavi chainflex
  • Requisiti: poiché la macchina occupa uno spazio di soli sette metri quadrati, le catene dovevano essere integrate in uno spazio di installazione ristretto. Anche la rapidità di montaggio era un requisito essenziale.
  • Settore: Produzione di macchine utensili
  • Vantaggio per il cliente: le catene preassemblate riducono dell'80% il tempo necessario al cliente per eseguire i lavori di installazione. La prima macchina dotata di readychain è stata utilizzata 24 ore al giorno, sei giorni alla settimana per oltre 18 mesi, funzionando senza alcun problema.
Macchina utensile UGrind 800 DD La UGrind 800 DD di DVS Universal Grinding GmbH è già operativa presso alcuni rinomati produttori di dischi freno per la rettifica di dischi freno rivestiti e in carbonio ceramico.

Problema da risolvere

Tornitura e rettifica interna, esterna e frontale: ecco cosa può fare la macchina UGrind di DVS Universal Grinding GmbH. L'azienda si è specializzata nella lavorazione di materiali temprati e teneri e ha sviluppato una macchina adatta a ogni applicazione di tornitura, misurazione e rettifica, su superfici interne ed esterne, in un solo ciclo di lavoro. L'obiettivo consisteva nello sviluppo di una macchina semplice e facile da usare in grado di produrre anche lotti piccoli in modo flessibile ed economico.
La UGrind 800 può essere impiegata nella produzione di serie medio-piccole, come gli alberi cavi per gli azionamenti elettrici o i dischi freno, con un unico bloccaggio. La macchina può essere avviata e gestita tramite touchscreen, senza che siano necessarie approfondite conoscenze di programmazione. Un semplice tasto permette di avviare la produzione, le misurazioni e/o eventuali rilavorazioni, rendendo superfluo l'intervento attivo dell'operatore.
Il cuore pulsante della UGrind è la testa multifunzione, sviluppata in-house, che può essere attrezzata con un massimo di cinque utensili in base alla lavorazione da eseguire. La testa ha un raggio d'azione di 270 gradi (±2″). Con gli utensili giusti, la UGrind può eseguire processi di rettifica interna ed esterna, rettifica frontale, rettifica a cono e vari processi di tornitura sul duro. Una sonda di misura controlla la lavorazione fino al raggiungimento della dimensione finale, eliminando i dispendiosi processi di rilavorazione. La testa multifunzione può essere configurata secondo le esigenze dell'utente ed è facilmente adattabile. L'utente finale non deve acquistare diverse macchine che occuperebbero spazio prezioso.
In tema di dimensioni, il sistema richiede non più di sette metri quadrati di superficie. Questo è stato possibile adattando le dimensioni della componentistica allo spazio di installazione. Il sistema di alimentazione per esempio, che assicura il collegamento affidabile di cavi, tubi e componenti idraulici alla testa multifunzione. Anche la rapidità di montaggio era un requisito essenziale.

Soluzione

Per la trasmissione di energia e dati, abbiamo offerto al cliente una soluzione readychain - un sistema di catena portacavi completo e pronto per la connessione. Se in passato gli addetti al montaggio delle macchine dovevano assemblare da soli le singole maglie della catena e inserire i cavi al suo interno, con il nostro sistema preassemblato questo lavoro non è più necessario. Complessivamente, il costruttore può risparmiare circa l'80% del tempo di assemblaggio. Il sistema di alimentazione contiene cavi servomotore e encoder della gamma chainflex, nonché tubi flessibili per fluidi idraulici e di raffreddamento. Tutti i componenti sono precablati con i connettori adeguati. Cavi e tubi sono appositamente progettati per l'uso in catena portacavi e sono sottoposti a test in condizioni reali, all'interno del nostro laboratorio aziendale di 3.800 metri quadrati. Inoltre offriamo ai clienti una garanzia per l'intero sistema.
Attualmente, DVS Universal Grinding GmbH propone la macchina in due formati. La UGrind 800, per pezzi con non più di 1.200 millimetri tra le punte e la UGrind 1500 per dimensioni fino a 1.800 millimetri. Per la macchina più grande, che funziona allo stesso modo, è stato sufficiente allungare il sistema di catene di tre maglie. Il sistema readychain installato nelle macchine è costituito da tre catene portacavi preassemblate. Nell'asse Z, due catene portacavi E4.1L (serie E4.38L) guidano i cavi e i tubi flessibili fino alla testa multifunzione. Esse sono leggere, possono essere assemblate rapidamente e sono convenienti dal punto di vista economico. Nell'asse X viene impiegata una catena portacavi E4/light (serie 14240), anch'essa particolarmente leggera e conveniente. Lo spessore ridotto delle maglie laterali e un traversino più sottile permettono di ricavare maggiore spazio utile per i cavi. DVS Universal Grinding GmbH non ha dubbi sulla qualità dei sistemi per catene portacavi. La prima macchina dotata di readychain è stata in uso 24 ore al giorno, 6 giorni alla settimana per più di 18 mesi, senza alcun problema.

"La prima macchina dotata di readychain ha funzionato 24 ore su 24, 6 giorni alla settimana, per più di 18 mesi e continua a funzionare senza problemi. Ecco perché continueremo a lavorare con igus in futuro".
 
Sabri Akdemir, CEO di DVS Universal Grinding GmbH
Macchina utensile UGrind 800 DD Il cuore pulsante della UGrind 800 S (configurazione standard) è la testa multifunzione che consente le operazioni di tornitura e rettifica interna, esterna e frontale e di misurazione.
chainflex per macchine utensili Le catene portacavi igus preassemblate con cavi e connettori, sull'asse Z, sono utilizzati per alimentare in modo affidabile la testa multifunzione con energia elettrica e liquidi.
Catena portacavi nella macchina Nell'asse X è presente una catena portacavi preassemblata igus serie E14. L'impiego dei prodotti readychain ha ridotto i tempi di assemblaggio di DVS Universal Grinding GmbH dell'80%.


I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® GmbH legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® GmbH o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® GmbH dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® GmbH