Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.
Il bus CAN (Controller Area Network) è un sistema bus di campo sviluppato da Bosch, in collaborazione con Intel, e lanciato sul mercato nel 1986. L'obiettivo era di ripensare i cablaggi presenti all'interno dei veicoli per ridurne il peso e ottimizzarne i costi. Con il tempo sono stati messi a punto vari protocolli CAN, soprattutto nel campo della sicurezza. Successivamente, nel 1994, Bosch ha introdotto il protocollo CANopen, specifico per la tecnologia dell'automazione.
Aree di applicazione dei cavi CAN bus
Il CAN bus è principalmente usato nella tecnologia dell'automazione. I sistemi CAN bus si trovano anche nei veicoli di tipo industriale come ad esempio nei carrelli elevatori o nelle piattaforme di sollevamento.
I cavi CAN bus possono essere impiegati in molte diverse applicazioni. In genere, i cavi CAN bus vengono posati in modo permanente nelle macchine e negli impianti, così è possibile scegliere cavi con un conduttore solido o con un conduttore flessibile a 7 fili.
Le macchine speciali di Josef Zeyer GmbH lavano, pesano e imballano verdure e insalate direttamente nel campo. Le operazioni vengono controllate da un dispositivo cablato con sistema remoto collegato al veicolo tramite i cavi chainflex di igus. Tutte le funzioni rilevanti per l'azionamento e la guida sono controllati elettronicamente con un cavo CAN bus.
Cavi igus per applicazioni CAN busPer le applicazioni in catena portacavi è necessario scegliere i cavi CAN bus con fili sottili intrecciati. E' importante anche scegliere un cavo con una struttura adeguata per il movimento nella catena portacavi in modo da garantire una trasmissione dei dati sicura e affidabile nel tempo. Ecco perché i cavi chainflex si sono affermati per l'uso negli equipaggiamenti robot, nelle macchine per il settore del packaging o nelle macchine utensili.
La gamma di prodotti chainflex di igus offre un'ampia varietà di cavi CAN bus. In totale sono disponibili 13 tipi di cavi CAN in 7 differenti gamme per svariate applicazioni. Tutti i cavi CAN bus sono stati sviluppati per il movimento continuo in catena portacavi. A seconda dei vostri requisiti, potete scegliere tra vari rivestimenti esterni in PVC, PUR e TPE. Le varie serie di cavi bus offrono diversi livelli di prestazione, così è possibile scegliere il cavo giusto per ogni tipo di applicazione, raggiungendo la massima durata d'esercizio. Ma tutti i cavi CAN bus chainflex hanno una cosa in comune. rispondono tutti agli stessi standard di qualità. Non importa se si tratta di un cavo economico della gamma CF888 o di un cavo per requisiti più elevati con raggi di curvatura piccolissimi, come ad esempio la gamma CFBUS.LB. igus GmbH garantisce 36 mesi di garanzia funzionale anche su tutti i cavi CAN bus chainflex con una durata d'esercizio fino a 10 milioni di cicli.
Lunghezze di trasmissione La questione della lunghezza di trasmissione massima dei cavi bus è spesso sottovalutata. In generale è bene essere prudente, in quanto la lunghezza di trasmissione massima del cavo può variare sensibilmente a seconda del tipo di cavo. Un cavo per un'installazione fissa ha sempre un'attenuazione inferiore rispetto ai cavi da posa mobile, progettati per il movimento. Di conseguenza la lunghezza di trasmissione sarà inferiore rispetto a quella di un cavo per installazione fissa.
A seconda della gamma, i cavi CAN bus chainflex sono meccanicamente progettati per corse fino a 400m e oltre, ma la velocità dati del sistema bus diminuisce con l'aumentare della lunghezza del cavo. Per un'installazione fissa, i cavi di rame possono raggiungere 500m. Quindi la velocità massima di trasmissione sarà di 125Kbps, mentre con un cavo lungo 40m è possibile incrementare la velocità di trasferimento dati fino a 1Mbps. Per i cavi CAN bus flessibili per l'uso in catena portacavi, l'esperienza mostra che la lunghezza del cavo può anche essere sensibilmente inferiore. A seconda della velocità di trasmissione, un cavo CAN bus in movimento può raggiungere fino a 50m. Tuttavia, questa lunghezza può aumentare e diminuire in base alle condizioni ambientali e ai requisiti dell'applicazione.
I cavi CAN bus chainflex possono essere ordinati al metro come standard su bobina o in matassa, senza minimo d'ordine e senza costo di taglio. igus propone questi cavi anche come readycable preassemblati. Ogni cavo Profinet chainflex può essere ordinato nella lunghezza desiderata, senza minimo d'ordine oppure come cavo preassemblato. Nello shop online readycable potete scegliere tra diversi cavi e connettori. Il filtro vi aiuterà a selezionare la giusta tipologia.
Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
24h