Maintenance platform
Maintenance platform for WKA rotors, equipped with maintenance-free products from igus.
Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Ce qui importe au client, c'est que la production se fasse sans problème et donc que son Système de Chaînes Porte-Câbles soit totalement fiable. Pour cela, tous les composants doivent fonctionner à la perfection, et donc aussi les câbles utilisés. igus® a été la première entreprise à mettre au point des Systèmes de Chaînes Porte-Câbles complets. Les câbles chainflex® et les Chaînes Porte-Câbles sont livrés ensemble et bénéficient d'une garantie système en fonction de l'application. Les principes de conception qui permettent d'éviter les temps morts de machines dans des usines du monde entier reposent sur les connaissances sur les câbles accumulées depuis 1989 et sur des séries de test extrêmement complexes.
Maintenance platform for WKA rotors, equipped with maintenance-free products from igus.
The hybrid cables of the chainflex® product range are tried and tested and used in the new flexible IMAGIC flex drilling systems.
This robot applies various materials to a floor: Special demands are made on the cables of the “Floor Master Robot”
A central task in the plant for iron alloys is performed by the conveyor belts which transport the raw material to the melt reduction furnaces.
An industrial camera monitors a robot which takes over the insertion of seals in the automotive industry.
Special, high tensile strength bus cables for chip card readers in a lift system.
Moving cables in high-speed use - igus energy chain systems in Hekuma plants
The combination of chainflex cables and MFP8 RJ45 plug connectors offers outstanding transmission characteristics even after millions of cycles.
Cables for 400 million strokes in ultra-fast pick-and-place movements.
Measuring system cable also transmits signals safely over large distances and thus ensures high machine availability.
Lower weight and space requirements than alternative solutions for conveying coal.
These applications test systems that will make driving cars safer.
The motors in this system need a large number of cables.
Quick tool changes permit continuous machining of metal bands on both sides.
No more cork screws and cable failures when transporting roof shingles.
An asphalting system prototype that uses a pick&place portal to distribute the material from each batch.
Due to the high robustness and stability, in a wastewater treatment plant near Saale, the decision was made for an E2/000 e-chain®.
Les câbles d'alimentation de la pile solaire ont été montés dans une chaîne porte-câbles E2 micro afin d'être protégés des éléments.
17 million cycles per year – chainflex® cables for PCB assembly machine.
chainflex® control cables significantly reduce the failure rate of the machine in the concrete factory.
Fonctionnement sans problème dans une station d´épuration depuis 2000
Control cables for extremely small bend radii in the passenger compartment doors in public transport vehicles.
300,000 double strokes a month impose rigorous requirements on the control cable.
Heat, abrasive dirt, high atmospheric moisture: These are only some of the ambient conditions in a composting plant.
Cables with high bending strength increase machine availability in the furniture industry.
La construction compliquée du toit des thermes de Bad Wörishofen illustre bien l'utilisation de Chaînes Porte-Câbles dans des constructions spéciales
Chaînes Porte-Câbles igus® entièrement confectionnées pour le travail du bois.
Chaîne Porte-Câbles préconfectionée pour machines de précision dans des conditions ambiantes agressives.
Chaîne Porte-Câbles préconfectionnée pour un équipement de fête foraine.
Crane travels up to 500 m with energy chain systems and cables from igus®.
la recherche d'une solution convaincante pour l'approvisionnement en énergie
The applied material repels chips with temperatures up to 850° C without leaving a trace.
Rigorous requirements imposed on the energy supply: Cycle times and narrow bend radii are a considerable strain on energy supply and lines.
Here an energy supply system was developed from standard parts, whose piggyback system at last allocates a
defined place for the large volume suction hoses.
Les Chaînes Porte-Câbles préconfectionnées réduisent durablement les coûts dans la construction de machines-outils
The ready-to-install assembled energy supply system is perfectly aligned to the high demands of the machine tool industry.
Systèmes de Chaînes Porte-Câbles préconfectionnés pour machines et installations
Transmission efficace de l'énergie dans la construction de grues
For this milling machine only energy chains were considered that could satisfy the complex requirements occasioned by the high feed rates and the bend radii.
Because of the high demands on dynamics, the energy chain had to be stable, strong and not too heavy. The chain experiences very high lateral acceleration particularly on the Y-axis.
Chaîne Porte-Câbles avec goulotte de guidage en aluminium pour la construction de grues
Preassembled energy supply systems come into operation here. They provide the edge to cut down the cost of the process.
There is little space available and the cables are strongly stressed due to the complex movements.
Energy supply systems for shipyard cranes successfully in operation since six years.
Chaîne Porte-Câbles sur le chargeur du porte de Wismar, sur la Baltique
Robot de manipulation pour plaques à semi-conducteurs. Approvisionnement flexible en énergie dans une application salle blanche.
Une chaîne porte-câbles en polymères rend superflu tout entretien en pleine mer ; une chaîne conventionnelle en métal ne répondrait pas aux critères techniques, climatiques et mécaniques combinés.
A very high acceleration provided an enormouschallenge for the design engineers of this robot.
Previously used cables have been replaced by flexible CF9 TPE control cables, which have a significantly longer service life.
Les produits igus® utilisés ont fait leurs preuves et aujourd´hui encore, ils réduisent considérablement l´entretien nécessaire.
In the case of this adhesive resin system, a lifting platform moves upwardto a height three or four times a day to empty barrels with a volume ofapprox. 200 litres.
Series CF27.D servo cables in underwater applications.
Flexible chainflex® CF9 control cables and various hoses in zig-zag application.
Operational safety in low-floor vehicles thanks to chainflex® control cable for extremely small bend radii.
The technical demands on energy supply systems in machinery and plant construction require cables that work reliably.
Energy supply systems demonstrate their reliability even in particularly aggressive environmental conditions in special-purpose machinery construction.
The chainflex® bus cables are used for their robustness and signal quality.
Energy supply systems and cables for the highest demands in linear drive technology.
Conversion of a go-cart with combustion engine into an electric go-cart with maximum driving pleasure.
The unusual design for a recumbent bicycle has got what it takes: cordless screwdrivers are used here to drive it.
Les ponts extérieurs doivent résister au temps peu clément. Ils doivent aussi pouvoir fonctionner dans un milieu à l'humidité changeante avec des températures extrêmement élevées.
This robot checks ventilation shafts before and after cleaning. Energy supply is via a cable
Robust chainflex® cable CF 9 also withstands adverse weather conditions.
The winner of this year’s golden vector is also the longest travel ever to be realised with plastic energy chains in the world.
Maintenance free with cables and multi-dimensional energy chains.