Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Presse |
|
Sie haben Fragen? Benötigen Material? Aktuelle Presseinformationen und druckfähiges Bildmaterial stehen Ihnen hier zum Download bereit. Natürlich freuen wir uns auch über Ihren Anruf, Ihre E-Mail oder Ihr Fax! |
|
PressekontaktMöchten Sie in unseren Presseverteiler aufgenommen werden? |
Showdown in the test lab: plastic ball bearings compete against metal bearings in the salt water test08.11.2018
The engineers of the igus test laboratory filled a container with saltwater from the sea and heated it to +80 degrees Celsius. Then two bearings were put inside for 120 hours: a classic 2-hole flange bearing made of metal and a xiros flange bearing made of xirodur B180, a high-performance plastic that has been optimised by igus for years in terms of wear and media resistance. Both bearings were not completely covered in the test, but exposed to air in order to trigger the corrosion effect. |