La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.
Presse |
|
Avete qualche richiesta? Avete bisogno di materiale? Le informazioni aggiornate per la stampa e il materiale fotografico pronto da pubblicare sono disponibili per il download qui. Contattateci telefonicamente, via e-mail o fax! |
|
Contatto stampaVolete essere aggiunti alla nostra lista di distribuzione per i media? |
Reliable linear guidance for variable radii – new curved linear guides available from igus28.09.2016
Based on the proven line of drylin W linear plain bearings, motion plastics expert igus has now introduced linear rails bent to custom radii, along with adaptable carriages that can self-align between straight linear runs and curves without binding. According to Matt Mowry, Product Manager for drylin linear and drive technology at igus Inc., this new addition to the drylin W toolkit allows for “entirely new possibilities in applications including marine, aerospace, and stage technologies.” Other applications, including inside commercial and agricultural vehicle cabins, have also been explored. |