La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.
Presse |
|
Avete qualche richiesta? Avete bisogno di materiale? Le informazioni aggiornate per la stampa e il materiale fotografico pronto da pubblicare sono disponibili per il download qui. Contattateci telefonicamente, via e-mail o fax! |
|
Contatto stampaVolete essere aggiunti alla nostra lista di distribuzione per i media? |
Heavy duty oil rig robot takes top prize in 2016 vector awards06.06.2016
Every two years, igus presents its “vector awards,” celebrating unique and creative uses of Energy Chain cable carrier systems. This year, the gold vector was awarded to Norwegian company Robotic Drilling Systems, for their “Drill-floor Robot DFR1500,” a central robot for a fully automated oil drilling system. While in typical oil drilling operations work requires the carrying of individual drilling elements and the manual fixing of bolts, the company is working to develop the oil platform of the future, where drilling and preparation are carried out entirely by robots. |