La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.
Presse |
|
Avete qualche richiesta? Avete bisogno di materiale? Le informazioni aggiornate per la stampa e il materiale fotografico pronto da pubblicare sono disponibili per il download qui. Contattateci telefonicamente, via e-mail o fax! |
|
Contatto stampaVolete essere aggiunti alla nostra lista di distribuzione per i media? |
First 3D print material from igus for food technology05.08.2017
The 3D print material iglidur I150 developed by motion plastics specialist igus has now been approved for food contact according to EU regulation 10/2011. By the certification of this Tribo-Filament that has a versatile use, customers can now print their custom-made parts which are approved for direct contact with food or cosmetics in moving applications. The material is lubrication-free and maintenance-free and can be used even on 3D printers that do not have a heated printing plate. |