La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.
Presse |
|
Avete qualche richiesta? Avete bisogno di materiale? Le informazioni aggiornate per la stampa e il materiale fotografico pronto da pubblicare sono disponibili per il download qui. Contattateci telefonicamente, via e-mail o fax! |
|
Contatto stampaVolete essere aggiunti alla nostra lista di distribuzione per i media? |
En ny typ av intelligens: rundbordsglidlager från igus förenklar utrustningsövervakning23.11.2017
De smörj- och underhållsfria polymerrundbordsglidlagren från igus är väl lämpade för tillämpningar där tillförlitligheten är högsta prioritet. igus har utvecklat det intelligenta rundbordsglidlagret i isense-serien för att förhindra glidlagerfel och oväntade utrustningsstopp. Det är utrustat med en sensor som mäter hur slitet glidlagret är och meddelar användaren när det är dags för ett byte. Med det intelligenta rundbordsglidlagret får igus ännu en produkt i den ständigt växande isense-familjen. Målet är att minska driftsavbrotten för maskinerna med förutsägande underhåll. |