La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.
Presse |
|
Avete qualche richiesta? Avete bisogno di materiale? Le informazioni aggiornate per la stampa e il materiale fotografico pronto da pubblicare sono disponibili per il download qui. Contattateci telefonicamente, via e-mail o fax! |
|
Contatto stampaVolete essere aggiunti alla nostra lista di distribuzione per i media? |
Maintenance-free 3D-printed grippers improve effectiveness of packaging machines11.01.2018
Metal grippers used in the packaging industry are usually limited to a single format. This forces customers to wait long periods of time until a new, customized gripper is made. Developed by 3D printing, plastic grippers made of igus tribo-filaments are up to 85 percent cheaper and 70 percent faster to manufacture than their metal counterparts. |