La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.
Presse |
|
Avete qualche richiesta? Avete bisogno di materiale? Le informazioni aggiornate per la stampa e il materiale fotografico pronto da pubblicare sono disponibili per il download qui. Contattateci telefonicamente, via e-mail o fax! |
|
Contatto stampaVolete essere aggiunti alla nostra lista di distribuzione per i media? |
新的智能形式:igus回转环轴承实现设备监测功能22.02.2018
在控制台、焊接设备、分度台和链锯中:滑动轴承中的回转环轴承主要用于要求极高可靠性的应用,通常还要求耐高速和高负载。igus为此研发出了iglidur工程塑料回转环轴承,其内外部轴承环之间的滑动原件由铝和不锈钢制成。其余免维护部分由高性能材料iglidur J制成,可使摩擦系数和磨损率达到最小,且无需润滑。igus最新研发出了一款智能回转环轴承(SRB),即isense PRT.W。iglidur轴承部主管René Achnitz表示:“安装在滑动元件下方槽中的磨损传感器测量由磨损引起的SRB顶圈的轴向下降,并将信息传递到icom通信模块。将信息与之前确定的相关应用的磨损率进行比较后,再通过icom模块对零件更换的必要性进行及时的指示。”通信模块接收传感器的数据,并通过WLAN将信息发送给用户指定的终端设备。这样保证了零件更换的及时性,避免造成机器的意外停机,从而提高生产的安全性和可靠性。 isense让预防性维护变得更便捷 过去几年,igus研发出了多款以“isense”命名的传感器和监控模块,这一系列产品旨在让塑料解决方案变得智能化,让生产过程更简单可靠。除了PRT.W以外,运动塑料专家还为其drylin直线导向装置、拖链和电缆提供测量监测系统,用以将相关数据发送至icom通信模块。该通信模块会收集所连接的isense系统的数值,如拖链的速度和加速度、高柔性电缆的电气特性或直线导向装置和回转环轴承的磨损值,并将数据包发送给用户。这些数据也可以通过网络浏览器检索。由于一个无线icom模块可以连接多个isense系统,所以更容易将数据集成到生产中。此外,客户也可以将其他制造商的状态监控和数据生成单元设备连接到icom模块。 图片PM5017-1 传感器安装在工程塑料回转环轴承的滑动元件下方槽中,对磨损度进行测试,并通过icom通讯模块及时指示更换。(来源:igus GmbH) 新闻联系: 王波 市场部经理 易格斯拖链轴承仓储贸易(上海)有限公司 中国(上海)自由贸易试验区德堡路11号46号厂房A部位 200131 上海 电话:+86 - 21 - 5130 3134 传真:+86 - 21 - 5130 3233 andywang@igus.com.cn www.igus.com.cn/press 关于易格斯: igus GmbH是国际领先的拖链系统和工程塑料滑动轴承制造商。该家族公司总部设在科隆,业务遍布35个国家或地区,全球员工约3,180人。2016年,igus面向运动应用的运动塑料达到5.92亿欧元的销售额。igus运营着业内最大的测试实验室和工程,根据客户需要提供创新产品和解决方案并快速交付。 |