Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
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
Un nouveau système modulaire igus dédié aux mouvements pour une automatisation en toute facilité26.06.2018

Réalisation rapide et économique de cinématiques en tout genre avec robolink Apiro

L'automatisation croissante des processus de production fait monter la pression concurrentielle sur les entreprises, localement et globalement. Afin de permettre une automatisation économique et sur mesure des processus, igus met au point des solutions à tout petits prix en polymères hautes performances. Comme le nouveau système modulaire robolink Apiro. Les ingénieurs ont le choix entre trois réducteurs à vis sans fin sans graisse pour les mouvements standards, les mouvements inversés et les mouvements linéaires. Tout, ou presque, est maintenant possible, du portique simple aux robots humanoïdes et animatroniques complexes. Le nouveau concept robolink a été présenté en version prototype sur la Foire de Hanovre.


La mission du nouveau système modulaire robolink Apiro dédié au mouvement ? Mettre en œuvre des solutions d'automatisation personnalisées, simplement et à moindres coûts. Son nom est d'ailleurs tout un programme, Apiro venant du terme grec pour « infini ». Lors de la mise au point de cette nouvelle série, l'accent a été placé sur le découplage entre moteur et réducteur ainsi que sur l'introduction de tout nouveaux réducteurs à vis sans fin permettant par exemple d'atteindre six axes dans un robot à bras articulé. Des réducteurs à vis sans fin pour les mouvements standards, linéaires et inversés sont prévus en quatre tailles et peuvent être combinés les uns aux autres au bon vouloir de l'utilisateur en raison de la grande modularité du système. Les mouvements compliqués ne font pas peur au nouveau système modulaire, qui permet de réaliser des robots SCARA et à portique ainsi que des pique-carottes pour la prise de produits dans des machines d'injection. Ou encore des systèmes de transport ou de manipulation ainsi que des robots humanoïdes et animatroniques capables par exemple de réaliser des mouvements semblables à ceux d'une araignée. La nouvelle série robolink est aussi intéressante pour le secteur de la formation, de la mise au point et de la recherche car elle permet de construire facilement et rapidement différentes cinématiques.

Beaucoup de flexibilité grâce à la modularité et au profilé multifonction
Les réducteurs à vis sans fin de la nouvelle série Apiro sont réalisés à partir de tribo-polymères de grande qualité auxquels sont ajoutés des lubrifiants solides. Ces polymères hautes performances résistants à la corrosion et aux agents chimiques se distinguent par une grande stabilité, un faible poids, une longue durée de vie et une absence d'entretien. La liaison entre les articulations du système modulaire robolink Apiro est assurée par un profilé multifonction en aluminium. Il permet de guider les arbres d'entraînement par une cavité au centre, un avantage que le réducteur à vis sans fin pour mouvements inversés met à profit. Le profilé en aluminium tourne dans le réducteur, une fonction idéale pour les applications de robotique et de rotation. Sur le nouveau réducteur à vis sans fin pour mouvements linéaires, le profilé en aluminium peut se déplacer en translation dans le réducteur ou le réducteur se déplace sur le profilé linéaire. Les réducteurs à vis sans fin présentent aussi tous un jeu très faible. Le profilé multifonction permet également à l'utilisateur de raccorder les différents réducteurs de la série robolink Apiro de façon sérielle par exemple. Des liaisons parallèles sont également possibles en alignant plusieurs articulations Apiro. Les combinaisons possibles pour automatiser les applications les plus diverses sont donc innombrables.

De la pré-série au système modulaire sur stock
Pour optimiser encore le nouveau concept robolink Apiro, igus recherche maintenant des testeurs souhaitant réaliser des cinématiques très variées avec des échantillons gratuits. L'objectif en est de pouvoir proposer robolink Apiro pour un large marché après les phases de tests. Est également en cours de planification un configurateur qui permettra de simuler les différents mouvements possibles avec le système modulaire. Retrouvez plus d’informations sur notre robolink Apiro à l’adresse : https://www.igus.fr/apiro


I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® GmbH legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® GmbH o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® GmbH dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® GmbH