La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.
Presse |
|
Avete qualche richiesta? Avete bisogno di materiale? Le informazioni aggiornate per la stampa e il materiale fotografico pronto da pubblicare sono disponibili per il download qui. Contattateci telefonicamente, via e-mail o fax! |
|
Contatto stampaVolete essere aggiunti alla nostra lista di distribuzione per i media? |
"La seguridad es lo primero": el polvo Tribo SLS de igus® supera los estándares de seguridad contra incendios02.08.2018
Con el fin de prevenir incendios en el interior del vehículo de manera efectiva, los materiales apropiados y medidas estructurales apropiadas son necesarias. igus® ha dado un paso decisivo para una óptima protección contra incendios aquí: el material para impresión en 3D iglide® I3, no sólo es extremadamente resistente a la abrasión y por lo tanto un todo terreno para todo tipo de piezas de desgaste, pero ahora también tiene el ensayo de combustión según la FMV SS 302. En las pruebas, el valor calorífico medido fue alrededor de cinco veces menor que el límite máximo permisible. |