La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.
Presse |
|
Avete qualche richiesta? Avete bisogno di materiale? Le informazioni aggiornate per la stampa e il materiale fotografico pronto da pubblicare sono disponibili per il download qui. Contattateci telefonicamente, via e-mail o fax! |
|
Contatto stampaVolete essere aggiunti alla nostra lista di distribuzione per i media? |
Order the right connector quickly in the new igus connector shop04.02.2019
Whether motor, servo or data cable - with its chainflex range, igus offers the user technically the best and at the same time most cost-effective cable for use in the energy chain. Using the chainflex online shop, the customer can directly order the right solution from the cable range in the desired length. If he wants to harness existing sold by the metre cable himself, he can now order his matching connector at the new igus online shop. In the connector shop https://www.igus.vn/connectors/industrial-connectors) the user will find a wide selection of connectors from various manufacturers such as Intercontec, FCT, Yamaichi and Harting. The customer has the choice between cost-effective plug-in connectors for signal connectors, connector sets and cable glands from Hummel, which are available directly from stock with no minimum order quantity. This allows the engineer to harness and connect the cable for his application within a few days. |