La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.
Presse |
|
Avete qualche richiesta? Avete bisogno di materiale? Le informazioni aggiornate per la stampa e il materiale fotografico pronto da pubblicare sono disponibili per il download qui. Contattateci telefonicamente, via e-mail o fax! |
|
Contatto stampaVolete essere aggiunti alla nostra lista di distribuzione per i media? |
动态艺术遇上运动拖链04.03.2019
igus 的 e-spool 卷筒轻松引导电缆运行,以实现复杂的动态艺术 动态艺术所面临的最大挑战是管理悬挂在距离地面高达四米,并由控制电缆、音频电缆和电力电缆构成的复杂系统。而最好的解决方案就是装配了 igus 紧凑型拖链 twisterband 的 e-spool 卷筒,即使在苛刻的安装条件和运行工况下,它也能在狭小空间内安全可靠地引导电缆运行,并且可以做到快速安装,易于维护和操作。 由 168 个可单独定位的金属球组成的动态艺术品,被悬挂在台湾一家酒店门厅的水景之上。这个精致优雅的艺术品背后离不开大量的技术支持。德国 Kurt Hüttinger 展览公司面临的挑战是:在距离地面四米的位置,需要把电控装置都放在内高为一米的吊顶内,并要求整个系统要易于维护。该艺术品必须在酒店正式开业之前装好,所以其安装时间很短。包含了各种电控元件的线缆提升机构被嵌入在建筑物的结构中。控制电缆、音频电缆和电力电缆则需要一个高度复杂的系统加以管理,以使金属球随音乐运动。整个线缆管理系统不仅要安全可靠,最重要的是可以快速安装。 igus e-spool:实用的电缆卷筒系统 德国 Kurt Hüttinger 展览公司的技术设计主管 Stephan Hessberger 表示:“我们找到了能够完美解决电缆管理问题的方案,就是 igus 的 e-spool 卷筒。” 这款拖链系统适用于紧凑型安装空间,通过卷筒对电缆进行引导并传输能量。e-spool 卷筒中的收缩弹簧可以确保系统始终保持恰到好处的长度和张力。初始状态时的 e-spool 是完全成卷轴状的,因而可以节省空间。紧凑的 twisterband 穿在辊筒上,并且连接在用来固定电缆的末端接头板上。铺设好电缆的预装配卷轴系统,可提前运行测试,因此可以直接安装在设备上。Stephan Hessberger 兴奋地说:“这是确保在德国制造和装配的艺术品可以飞往世界各地,并进行快速安装的唯一方法。” 安装时,将包含 e-spool 卷筒的整个装置放在滑轮吊机上,用手即可将其吊起至吊顶位置。然后将 e-spool 卷筒的移动端卡夹拆掉,并将其安装在隐藏的天花板上。之后就可以继续安装艺术品,并使之实现动态展示。 动态艺术品的运动效果可查看:https://www.youtube.com/watch?v=4g5OoNQ9lGY 动态艺术的“制作过程”可查看: https://www.youtube.com/watch?v=Dm-1_x408sY 图片说明: 图片 PM4518-1 igus 的紧凑型 e-spool 卷筒,能够确保电缆安全可靠地排布在拖链中并进行动态运行,即使是在复杂运行环境的动态艺术品中也不例外。(来源:igus GmbH) 新闻联系: 王波 市场部经理 易格斯拖链轴承仓储贸易(上海)有限公司 中国(上海)自由贸易试验区德堡路11号46号厂房A部位 200131 上海 电话:+86 - 21 - 5130 3134 传真:+86 - 21 - 5130 3233 andywang@igus.com.cn www.igus.com.cn/press 关于易格斯: igus GmbH是国际领先的拖链系统和工程塑料滑动轴承制造商。该家族公司总部位于科隆,业务遍布35个国家和地区,全球员工约3,800人。2017年,igus面向运动应用的运动塑料达到6.90亿欧元的销售额。igus运营着业内最大的测试实验室和工程,根据客户需求提供创新产品和解决方案,并快速交付。 "igus", “Apiro”, "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "flizz", “ibow”, “igear”, "iglidur", "igubal", “kineKIT”, "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", “ReBeL”, "speedigus", "triflex", "robolink", and "xiros" 等注册商标在德意志联邦共和国及其他国家和地区均受法律保护。 |