La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.
Presse |
|
Avete qualche richiesta? Avete bisogno di materiale? Le informazioni aggiornate per la stampa e il materiale fotografico pronto da pubblicare sono disponibili per il download qui. Contattateci telefonicamente, via e-mail o fax! |
|
Contatto stampaVolete essere aggiunti alla nostra lista di distribuzione per i media? |
輕鬆線上搜索和訂購,然後快速交貨驅動電纜09.08.2019
如果用戶在尋找高柔性的驅動電纜,那麼 igus 提供技術上最佳、成本效益最高的解決方案:符合 24 個製造商標準的 4,200 多種電纜,並有 readycable 產品搜尋器。只需輸入 igus 或製造商的零件料號,或從功能表中選擇驅動製造商的名稱。然後按一下所需的電纜類型,產品搜尋器將列出所有合適的驅動電纜。概述部分涵蓋了各種電纜品質,如 PUR、PVC 或 TPE 外護套,包括其最重要的特性,如彎曲半徑和行程長度。輸入各種參數(如速度、工作溫度和加速度)後,新整合的使用壽命計算器可預測拖鏈中電纜的使用壽命。價格也會顯示出來。再次按一下,將所選零件添加到購物車。所選的驅動電纜可以按所需長度供應(精確到釐米),並從 24 小時後開始發貨。這一切都沒有附加費,可從一件起訂。 用於動態的即插即用電纜,有保固 動態工程塑膠專家 igus 開發電纜已有 29 年的歷史。電纜是專門為拖鏈而設計的,因此是動態應用的首選。由於採用了特殊的護套材料,耐彎曲電纜非常耐磨,並獲得 UL、EAC 或 DNV-GL 等許多認證,也適用於沙漠、石油鑽井平臺和內部物流中的動態應用。所有電纜均在我們占地面積超過 2,750 平方公尺的測試實驗室內接受測試,因此 igus 是市場上唯一一家為其全系列電纜提供 36 個月品質保證的製造商。測試實驗室的資料也包含在使用壽命計算器中。igus 以即插即用的裝配拖鏈的形式供應所有電纜,也可以供應不帶連接器的非訂製單個元件,按公尺或所需長度銷售。 readycable 產品搜尋器發佈在 www.igus.com.tw/readycablefinder。 軸承… 自潤軸承… 免上油軸承… 自潤襯套… 自潤軸襯套… 培林… 華司… 乾式自潤軸承… 乾式科技軸承… 取代粉末冶金軸承… 取代金屬DU軸承… 取代滾針軸承… 滾珠軸承… 自潤滾珠軸承… 魚眼軸承… 軸承座… 自潤軸承座… 萬向軸承… 滑軌… 線軌… 乾式科技滑軌… 乾式滑軌… 乾式線軌… 自潤滑軌… 自潤線軌… 導軌… 免上油滑軌… 直線滑軌... 滑動軸承… 自潤滑動軸承… 螺桿… 拖鏈...動態拖鏈...電線保護...方形護管...游動護管...伸縮護套...塑鋼鍊條...伸縮護蓋...高柔性電纜...電線...電纜...螺旋電線...耐折電線...耐撓曲線...耐移動電纜...耐油線...耐屈尺...耐彎曲電纜... |