La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.
Presse |
|
Avete qualche richiesta? Avete bisogno di materiale? Le informazioni aggiornate per la stampa e il materiale fotografico pronto da pubblicare sono disponibili per il download qui. Contattateci telefonicamente, via e-mail o fax! |
|
Contatto stampaVolete essere aggiunti alla nostra lista di distribuzione per i media? |
Video: e-loop – het veilige alternatief voor servicelussen31.10.2019
Weer en wind, vuil, ruwe omgang: boorplatformen, die olie- en gassector, offshore, bouwmachines en windturbines worden aan zware omstandigheden blootgesteld. Deze werken in op de installaties en machine-elementen en daarom zijn componenten met een lange levensduur nodig. Voor een veilige kabelgeleiding van de top drive, heeft igus nu een nieuw energietoevoersysteem ontwikkeld met de naam "e-loop". Deze kan servicelussen, die veel onderhoud vereisen, één-op-één vervangen. Geconfectioneerd en geïnstalleerd met uiterst flexibele chainflex kabels en een dyneema koord met hoge treksterkte, waarborgt het kabelrups*-systeem een lange levensduur en een onderhoudsvrije werking van installaties en machines. In de video legt Tim Schneebeck, Industry Manager Offshore, Oil & Gas, uit, hoe de e-loop grondig wordt getest onder realistische omstandigheden in de eigen testfaciliteit van igus. |