La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.
Presse |
|
Avete qualche richiesta? Avete bisogno di materiale? Le informazioni aggiornate per la stampa e il materiale fotografico pronto da pubblicare sono disponibili per il download qui. Contattateci telefonicamente, via e-mail o fax! |
|
Contatto stampaVolete essere aggiunti alla nostra lista di distribuzione per i media? |
在 igus 的新連接器商店快速訂購適用的連接器14.11.2019
無論是電機電纜、伺服電纜還是資料電纜——chainflex 耐彎曲電纜系列,igus 為使用者提供技術性能最佳、同時最具成本效益的用於拖鏈的電纜。透過 chainflex 耐彎曲電纜線上商店,客戶可以直接在電纜系列中訂購所需長度的適用解決方案。如果客戶想客製化電纜,現在就可以在 igus 的新線上商店中訂購匹配的連接器。在連接器商店(https://www.igus.eu/connector-shop)中,用戶可以找到各種製造商的連接器,如 Intercontec、FCT、Yamaichi 和 Harting。客戶可以選擇經濟高效的插入式信號連接器、連接器組和 Hummel 電纜密封套,這些產品均可現貨供應且沒有最低訂貨量要求。工程師只需幾天的時間就可以客製化和連接電纜。 用於動態的即插即用電纜,有保固 如果客戶想節省時間和金錢,則可以使用 igus 的 readycable 服務。動態電纜專家易格斯近 30 年來一直致力於開發專門用於拖鏈的電纜,供應超過 4,200 種使用 24 種製造商標準生產並即插即用的驅動電纜。在訂製後、發貨前,每根電纜都要經過 100% 的電氣測試。所有 chainflex 耐彎曲電纜均在我們占地面積超過 2,750 平方公尺的實驗室內接受測試,因此 igus 是全球上唯一一家為其全系列電纜提供 36 個月品質保證的製造商。 圖片說明: 圖片 PM0319-1 在 igus 的新連接器商店中,客戶現在可以直接從庫存中訂購適合其電纜的連接器,並且沒有最低訂貨量要求。(來源:igus GmbH) 軸承… 自潤軸承… 免上油軸承… 自潤襯套… 自潤軸襯套… 培林… 華司… 乾式自潤軸承… 乾式科技軸承… 取代粉末冶金軸承… 取代金屬DU軸承… 取代滾針軸承… 滾珠軸承… 自潤滾珠軸承… 魚眼軸承… 軸承座… 自潤軸承座… 萬向軸承… 滑軌… 線軌… 乾式科技滑軌… 乾式滑軌… 乾式線軌… 自潤滑軌… 自潤線軌… 導軌… 免上油滑軌… 直線滑軌... 滑動軸承… 自潤滑動軸承… 螺桿… 拖鏈...動態拖鏈...電線保護...方形護管...游動護管...伸縮護套...塑鋼鍊條...伸縮護蓋...高柔性電纜...電線...電纜...螺旋電線...耐折電線...耐撓曲線...耐移動電纜...耐油線...耐屈尺...耐彎曲電纜... |