La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.
Presse |
|
Avete qualche richiesta? Avete bisogno di materiale? Le informazioni aggiornate per la stampa e il materiale fotografico pronto da pubblicare sono disponibili per il download qui. Contattateci telefonicamente, via e-mail o fax! |
|
Contatto stampaVolete essere aggiunti alla nostra lista di distribuzione per i media? |
Roletes de faca isentos de manutenção expandem a gama da loja online da igus 29.03.2022 Há 10 anos, uma vida útil longa, baixo desgaste e resistência química em condições de limpeza foram fatores decisivos para o desenvolvimento dos roletes de faca da igus na indústria de bebidas. Hoje, eles não são usados apenas na tecnologia de bebidas, mas também em sistemas de alimentos e embalagem. Os roletes garantem que as correias transportadoras sejam guiadas mesmo em alta velocidade sobre as transições que são limitadas no espaço de instalação. Desta forma, os produtos são transferidos com segurança de um transportador para o outro. No entanto, não é apenas a segurança da produção cada vez mais automatizada que está em alta; todos os componentes da máquina e do sistema também devem atender aos requisitos de higiene e limpeza. Portanto, a igus desenvolveu um total de cinco materiais para roletes de desvio para diferentes cenários de aplicação. Todos os produtos ajudam o usuário a economizar custos, reduzir a manutenção e aumentar a vida útil de seu sistema. A gama completa de roletes de desvio livres de lubrificação agora também é oferecida pela igus em sua loja online. Para dimensões especiais, o usuário pode fazer uso do serviço CNC Tribo-Cut da igus, recorrer à gama de produtos de barra de material ou mesmo dimensões especiais de moldagem por injeção. |