La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.
Presse |
|
Avete qualche richiesta? Avete bisogno di materiale? Le informazioni aggiornate per la stampa e il materiale fotografico pronto da pubblicare sono disponibili per il download qui. Contattateci telefonicamente, via e-mail o fax! |
|
Contatto stampaVolete essere aggiunti alla nostra lista di distribuzione per i media? |
Desenvolvimentos avançados: igus homenageada como Membro Pioneiro da Rede SPE29.03.2022
Single Pair Ethernet - também conhecido como SPE - é muito falado desde 2019. Muita esperança reside na nova tecnologia de dados compactos, que a indústria agora deseja montar para permitir a comunicação baseada em Ethernet até mesmo com os menores sensores ou câmeras. Uma das duas redes que impulsionam a pesquisa em SPE é a Rede de Parceiros Industriais SPE. Junto com outros seis membros, o especialista em conectores Harting fundou a rede em 2019. Pouco tempo depois, a igus se associou como parceira para o uso dinâmico de cabos. A especialista em plásticos para movimentação agora recebeu o Prêmio de Membro Pioneiro por esta colaboração. “Há vários anos trabalhamos com a Harting em vários projetos. Portanto, também nos envolvemos muito cedo no desenvolvimento de um cabo Single Pair Ethernet que é especialmente projetado para o uso na esteira porta cabos e é compatível com o conector Harting T1”, diz Andreas Muckes, Chefe de Gestão de Produtos de cabos chainflex da igus GmbH. “Estamos ansiosos para desenvolver a tecnologia junto com muitas empresas renomadas e implementar novas aplicações juntos em um futuro próximo.” A igus apresentou o primeiro cabo altamente flexível para Single Pair Ethernet na SPS 2019. |