La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.
Presse |
|
Avete qualche richiesta? Avete bisogno di materiale? Le informazioni aggiornate per la stampa e il materiale fotografico pronto da pubblicare sono disponibili per il download qui. Contattateci telefonicamente, via e-mail o fax! |
|
Contatto stampaVolete essere aggiunti alla nostra lista di distribuzione per i media? |
30 years iglidur plain bearings: From a simple plastic bushing to high-tech machine element16.10.2013
Cologne/Düsseldorf, 16th of October 2013 – The polymer material “iglidur” from igus celebrates its 30 year anniversary on the K: Three decades ago, igus presented its first iglidur polymer plain bearing – a lubrication and maintenance-free plastic bearing for dry running applications. Due to decades of research with the plastic material and its tribological properties (optimized for friction and wear characteristic) today igus has the worldwide largest programme of tribo-optimized plain, spherical and linear plastic bearings and offers a reliable lifetime calculation online. |