La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.
Presse |
|
Avete qualche richiesta? Avete bisogno di materiale? Le informazioni aggiornate per la stampa e il materiale fotografico pronto da pubblicare sono disponibili per il download qui. Contattateci telefonicamente, via e-mail o fax! |
|
Contatto stampaVolete essere aggiunti alla nostra lista di distribuzione per i media? |
Protection for moving cables: igus® RX tube proves itself in real conditions13.11.2013
If moving cables in the workspace of lathes, milling and sawing machines need protecting, cable carriers must be chip tight, while simultaneously guiding the cables with low abrasion. For this purpose, igus® has developed its first foldable plastic energy tube, the R68 in the Energy Chain System® line of cable carriers. This latest energy tube offers comprehensive protection against chips of any size. |