La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.
Presse |
|
Avete qualche richiesta? Avete bisogno di materiale? Le informazioni aggiornate per la stampa e il materiale fotografico pronto da pubblicare sono disponibili per il download qui. Contattateci telefonicamente, via e-mail o fax! |
|
Contatto stampaVolete essere aggiunti alla nostra lista di distribuzione per i media? |
30 years of iglide® bearings06.02.2014
igus® is celebrating the 30th anniversary of its iglide plastic bearing material. Three decades ago, igus presented its first iglide plastic bearing – a lubrication and maintenance-free polymer bearing for dry running applications. After decades of research with the plastic material and its tribological properties (optimized for friction and wear characteristics), today, igus has the world’s largest range of tribo-optimized plain, spherical and linear plastic bearings. |