La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.
Presse |
|
Avete qualche richiesta? Avete bisogno di materiale? Le informazioni aggiornate per la stampa e il materiale fotografico pronto da pubblicare sono disponibili per il download qui. Contattateci telefonicamente, via e-mail o fax! |
|
Contatto stampaVolete essere aggiunti alla nostra lista di distribuzione per i media? |
Lower cost cables, fully guaranteed with the new Chainflex® M line17.06.2015
Tested, safe, yet low in price – this is the promise from igus with their newest line of Chainflex cables. From control, servo motor, and measuring system cables, to data, power, and bus cables, Chainflex M offers a full cable range, all designed specifically for continuous-flexing applications; at about 40% lower cost than traditional Chainflex cables. |