La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.
Presse |
|
Avete qualche richiesta? Avete bisogno di materiale? Le informazioni aggiornate per la stampa e il materiale fotografico pronto da pubblicare sono disponibili per il download qui. Contattateci telefonicamente, via e-mail o fax! |
|
Contatto stampaVolete essere aggiunti alla nostra lista di distribuzione per i media? |
iglidur X: Plain bearing material withstands temperatures from -100 to + 250°C06.07.2015
iglidur X is the perfect material for applications that can be really hot, cold or harsh. iglidur has been designed by igus for extremely difficult environments. These include extreme operating temperatures from -100 to +250°C, even in continuous operation and with aggressive chemicals. |