La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.
Presse |
|
Avete qualche richiesta? Avete bisogno di materiale? Le informazioni aggiornate per la stampa e il materiale fotografico pronto da pubblicare sono disponibili per il download qui. Contattateci telefonicamente, via e-mail o fax! |
|
Contatto stampaVolete essere aggiunti alla nostra lista di distribuzione per i media? |
Head-to-Head Duel: Tribo-Filament Convincing in Test compared to Injection Molding Quality21.09.2015
With high-performance plastics and additive manufacturing, two modern technologies which combined promise maximum freedom in construction and high abrasion resistance meet. In the igus test laboratory, tribological filaments of iglidur material J260 went up against conventional 3D print filaments (ABS) and injection-molded parts of the same igus material. Intensive linear and rotating test runs were carried out and evaluated in the in-house test laboratory on hardened, ground shafts of both steel and stainless steel over a period of several months. Because additive manufacturing with lubricant- and maintenance-free high-performance plastics is still a comparatively young field, the material experts at igus GmbH encountered an open-ended experiment. |