La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.
Presse |
|
Avete qualche richiesta? Avete bisogno di materiale? Le informazioni aggiornate per la stampa e il materiale fotografico pronto da pubblicare sono disponibili per il download qui. Contattateci telefonicamente, via e-mail o fax! |
|
Contatto stampaVolete essere aggiunti alla nostra lista di distribuzione per i media? |
Unique Energy Chain applications wanted – the fifth vector awards04.01.2016
The possible uses of Energy Chain Systems is now vast – they withstand seawater on ships and oil rigs, prevent the permeation of dirt and dust in material handling systems, provide ISO Class 1 protection in cleanrooms, and countless other applications. |