La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.
Presse |
|
Avete qualche richiesta? Avete bisogno di materiale? Le informazioni aggiornate per la stampa e il materiale fotografico pronto da pubblicare sono disponibili per il download qui. Contattateci telefonicamente, via e-mail o fax! |
|
Contatto stampaVolete essere aggiunti alla nostra lista di distribuzione per i media? |
New iglide F2 ESD bearing material available from igus05.02.2016
Uncontrolled static discharges may negatively affect electronic components, can hinder production processes, or even contribute to fire risk. In certain industries, such as textile manufacturing, particles and flying debris are attracted by statically charged bearings and cling to them, causing expensive maintenance work and system downtime. Now, in applications where ESD properties are required, the self-lubricating iglide F2 EDS bearing material is now available. |