Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.

Utilizzare polimeri ad alte prestazioni per rendere i punti di supporto inclini ai guasti resistenti all'usura ed esenti da manutenzione

I componenti delle macchine presenti nei veicoli commerciali devono resistere alla dura vita quotidiana fatta di umidità, rischio di corrosione e spesso gestione non adeguata. Nessun problema per i nostri prodotti. Questi funzionano secondo il motto "riduzione dei costi, aumento della durata". Sono economici, esenti da manutenzione e non richiedono lubrificazione aggiuntiva. Anche con pioggia, neve e calore, dimostrano di essere estremamente robusti e garantiscono tempi operativi molto lunghi. Catene portacavi,  cavi, cuscinetti in plastica e guide lineari di igus® garantiscono l'affidabilità funzionale a lungo termine soprattutto nelle zone inclini ai guasti.
 
  Contatta subito un esperto

Scatola di campioni camion e rimorchio, veicoli commerciali  

Per voi la scatola di campioni è gratuita!

Tutte le informazioni su autocarri e altri veicoli commerciali

Scoprite di persona la qualità dei nostri prodotti. La scatola di campioni contiene i prodotti igus® e le informazioni più importanti sulle applicazioni tipiche per esempio in autocarri, camion heavy duty, spazzatrici, ambulanze, gru o rimorchi.  
 
  Ordina ora una scatola di campioni gratuita

igus® prodotti in tecnopolimero per veicoli commerciali

Cuscinetti iglidur® G  
Cuscinetto iglidur® G

  • Affidabile con sporco pesante e polvere
  • Massima resistenza all'usura
  • Non serve la lubrificazione aggiuntiva
  • Eccellente rapporto prezzo/prestazioni

Sistemi di alimentazione di energia E4.1L  
Catena portacavi E4.1L

  • Risparmiate fino all'80% sul tempo di installazione
  • Catena portacavi per una rapida separazione interna
  • Catena portacavi completamente assemblata
  • Per raggi di curvatura molto piccoli e applicazioni a basse temperature
  • Per tutti i movimenti e gli assi

Guida lineare drylin® W  
Guide lineari drylin® W

  • Silenziose
  • Autolubrificanti
  • Resistenti allo sporco
  • Resistenti alla corrosione
  • Per l'esatto riposizionamento

Svariati cuscinetti personalizzati realizzati da igus® in base ai vostri requisiti specifici  

Il vostro componente realizzato con la vostra struttura, nella quantità e con il materiale che desiderate

Le soluzioni speciali fanno parte della gamma di prodotti igus® tanto quanto le parti standard. I nostri esperti abbinano la scelta del processo di produzione e il materiale dei componenti proprio in base alle vostre esigenze. Il materiale giusto per i vostri scopi viene selezionato da un'ampia gamma di polimeri ad alte prestazioni resistenti all'usura ed esenti da manutenzione.

Testati per l'utilizzo reale nel laboratorio di prova

Una veduta del laboratorio di prova per cavi chainflex® e catene portacaviNel nostro laboratorio di prova per cavi chainflex® e catene portacavi, ogni anno vengono eseguite prove per 10 miliardi di cicli.

 

Una veduta del laboratorio di prova dry-tech®Nel più grande laboratorio di prova del settore i cuscinetti iglidur® e le guide lineari drylin® vengono sottoposti a prove con acidi.

 
 

Test del cuscinetto nell'attrezzatura per la prova caricatore frontaleI nostri cuscinetti in polimero iglidur® vengono testati con l'attrezzatura per la prova caricatore frontale nella prova con carico pesante a carico massimo. I risultati della prova si possono trasferire in altre applicazioni heavy duty. Parametri simili si possono trovare in genere in tutti i campi azionati da un cilindro idraulico.

 

Prodotti igus® utilizzati con successo in autocarri, camion pesanti e così via.

Catena portacavi estremamente robusta e resistente alle vibrazioni

Il semi-rimorchio con pianale di questo camion heavy duty si può estendere fino a una lunghezza di 62 m. Le catene portacavi personalizzate per veicoli della serie collaudata E4.1 vengono utilizzate per garantire il rotolamento sicuro all'interno dei tubi dei cavi elettrici, di freno e idraulici. Questi sono esposti a forze di trazione e spinta molto forti a cui devono resistere costantemente quando il veicolo si stacca.

Soluzione con cuscinetto esente da corrosione ed economico

La piattaforma elevatrice di questa ambulanza è esposta a umidità, attrito e carico costante. Per questo motivo MBB Palfinger si affida ai nostri cuscinetti in polimero economici e resistenti all'usura per le sue piattaforme elevatrici. I lubrificanti secchi incorporati eliminano la necessità di ulteriore olio lubrificante. Era molto importante che i cuscinetti entrassero negli alloggiamenti esistenti della struttura.

Piattaforma elevatrice di un'ambulanza con cuscinetti iglidur®

Cuscinetti iglidur® con lo sporco pesante

FAUN Viatec GmbH, un membro del gruppo Kirchhoff, ha deciso a favore dei cuscinetti in plastica autolubrificanti e quindi esenti da manutenzione iglidur®. Questi garantiscono in modo permanente la longevità delle spazzatrici, utilizzate ogni giorno in città e paesi o nei siti in costruzione, nelle acciaierie o per pulire le piste di decollo e atterraggio.

Stabilità costante con vibrazione estrema

I cuscinetti iglidur® H2 sono resistenti ad agenti chimici, pressione e usura e, per esempio, possono essere utilizzati anche nei cuscinetti della leva freno degli autocarri. Sono interamente realizzati in polimeri ad alte prestazioni e quindi resistenti alla corrosione e autolubrificanti, ciò riduce notevolmente il costo di manutenzione. Il loro rapporto prezzo/prestazioni li rende imbattibili.

Freno dell'autocarro con cuscinetti iglidur®

Tecnologia lineare per un funzionamento ergonomico e silenzioso

Con le guide lineari drylin® W, i sedili della cabina del conducente si possono adattare in modo semplice e silenzioso alle esigenze individuali del guidatore. I movimenti avvengono attraverso lamine di scorrimento in tecnopolimero - con lubrificanti secchi incorporati - su rotaie in alluminio, cosicché non sono necessari ulteriori lubrificanti. Ciò rende le guide lineari drylin® resistenti a sporco e corrosione e pulite.

Guide lineari drylin® per regolare in modo ergonomico il sedile del conducente

Catene portacavi per guidare con sicurezza i cavi idraulici

La nostra catena portacavi con staffa E2 è ideale per guidare e proteggere i cavi idraulici sui supporti. Lo speciale contorno interno di questa catena portacavi protegge i tubi idraulici garantendo quindi una lunga durata d'esercizio. Grazie all'elevata stabilità e al ridotto raggio di curvatura della catena portacavi E2, lunghezze non supportate e piccoli spazi di installazione non rappresentano un problema.

Catena portacavi igus® per guidare con sicurezza i cavi idraulici sui supporti
 
 

Altre informazioni

Il pacco viene consegnato  

Potrebbe interessarvi anche